处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

ADI推出业界快直接数字频率合成器

ADI推出业界快直接数字频率合成器
来源:国际电子商情 时间:2012-06-29
 满足适合无线应用的直接数字频率合成(DDS)技术的要求需要快速跳变和扫描。ADI公司将以前的DDS集成电路(IC)时钟速度提升了三倍以上。ADI公司的AD9914集成了片内高速12-bit DAC,每秒采样速率达3.5千兆(GSPS),AD9915则可达2.5 GSPS。两种器件内核均支持能够合成频率捷变的高级数字可编程技术,可在频率高达1.4 GHz下模拟用于各种通信应用(如无线基站、军用和商用雷达)的输出正弦波,还可以保护通信系统。

在本周举行的IMS2012上,新款DDS器件将在ADI公司1725号展位进行演示,该器件内置一个32-bit并行端口,能够极快速改变输出信号的频率、相位和幅度,还具有可编程模数功能,可扩大DDS IC的使用范围,用于需要精确有理数关系的应用,例如信号发生器和其他实验室设备。

ADI公司线性和RF产品副总裁Peter Real表示:“将高分辨率DDS IC的时钟速度提升至3.5 GSPS后,我们的客户可以产生更高的输出频率,同时提升动态性能。ADI公司的新款DDS产品代表技术的重大进步,与前几代产品相比,可在宽得多的频带内实现更佳的无杂散动态范围(SFDR)。AD9914和AD9915改进了SFDR,实现了快速跳频和精密调频分辨率,使设计人员可以在一个时钟周期内通过超精密调频更改频率。

AD9914和AD9915建立时间仅需几纳秒,而粒度远低于200 pHz。其他方法(包括内置嵌入式DDS功能的FPGA)很难在1 GHz以上的输出信号上匹配ADI公司DDS IC的SFDR(优于-50dBc),而且需要较高的工作功率和分立式DAC来合成正弦波。

AD9914和AD9915 DDS IC主要特性:

  • 12-bit DAC分辨率、3.5 GSPS (AD9914)和2.5 GSPS (AD9915)时钟速率
  • 用于产生精密频率的可编程模数模式和64-bit分辨率
  • 1.5 GHz调谐范围内的出色SFDR性能
  • 双累加器,用于频率、相位或幅度的线性扫描
  • 32-bit并行端口,允许引脚接入,以便调谐字,实现快速精密移位键控和调频
  • 全速运转时功耗约2.5 W

报价、供货与配套产品

AD9914和AD9915 DDS IC非常适合驱动来自ADI各类调制器的RF输出信号、AD9523-1等高速时钟,以及PLL和RF放大器。

RF IC产品组合覆盖整个RF信号链

ADI公司利用完善的设计技巧、系统知识与工艺技术,提供覆盖整个RF信号链的RF IC产品和的数据转换器,从业界的高性能分立RF功能模块,到高度集成的多功能、单芯片RF解决方案。这些产品同时受众多免费设计工具、评估板和其它设计资源的支持,为RF系统的开发提供了极大方便。