处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

新唐科技发布全新32位Cortex-M0微控制器Mini51

新唐科技发布全新32位Cortex-M0微控制器Mini51
来源:电子工程专辑 时间:2011-09-06

新唐科技宣布推出新款32位Cortex-M0微控制器系列——Mini51给力芯。新唐Mini51系列为一高集成度微控制器,其延续M051系列特性,采用ARM公司小型、低功耗、低闸数、精简程序代码特性Cortex-M0处理器,内建各种模拟与混合讯号组件、多种高速通讯能力器件,以满足客户更小容量代码空间与小包装、低功耗、低成本、高性能等需求。

 

新唐Mini51系列以ARM Cortex-M0为核心,主频高达24MHz (21.6 DMIPS)的性能,内建32位乘法器、巢状中断控制结构NVIC;闪存内建4K~16K Bytes、2K Bytes SRAM,可规划式DataFlash,整合高速通讯外设: SPI (24MHz), I2C (1M), UART (16-FIFO, 1M) ;模拟周边部份,提供8信道10位模拟数字转换器ADC、2通道比较器、内置POR/BOD复位电路: 快速/慢速上电,电源跌落/插拔复位侦测功能。此外,Mini51系列尚有6信道脉宽调变PWM带死区控制、中心对齐功能、2组32位时钟Timer、内部10K RC驱动高可靠度看门狗、高精度RC震荡器、内建频率自动更正电路,可由外部32.768 KHz 全温全压范围自动更正精准度±1%以内。

开发工具环境

新唐将提供易于操作的NuTiny-Mini51 SDK开发工具与Nu-LB-Mini51学习板,皆支持ARM微控制器开发工具包MDK-ARM与国际大厂IAR的EWARM的整合开发环境,包括项目管理员、编辑器、编译工具、C-SPY除错器等。此外,CooCox (www.coocox.com/Nuvoton.htm) ,一个免费和开放的开发环境,尚支持Mini51系列。客户可利用新唐提供之专属ISP(In System Program)或ICP(In Circuit Program)功能,透过在线或脱机刻录,直接对系统在线更新,增加生产的灵活度与便利性。

产品封装与销售

新唐Mini51系列产品已开始提供样品,采用QFN33和LQFP48封装,同一封装提供不同程序空间大小。Mini51 QFN33市场价格从$0.42美元起,以10K量为单位,量产时间将在2011年12月。