处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

意法半导体NFC解决方案助力威胜智能电表产品

意法半导体NFC解决方案助力威胜智能电表产品
来源:电子工程专辑 时间:2012-06-19
横跨多重电子应用领域的半导体供货商 意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST)和中国电能统计(energy-metering)设备、系统和服务的领导供货商 威胜 集团携手宣布,威胜集团新开发的后付费(post-pay)电表产品成功获中国重庆市电网采用。新电表产品采用意法半导体的近距离无线通讯(Near Field Communication, NFC)技术,让用户在自己家里即可使用手机完成电费支付,并可保证高度的数据安全。

意法半导体的NFC系统级封装(system-in-package)解决方案采用全球NFC手机广泛使用的13.56MHZ国际标准射频接口。在安装了威胜集团内建NFC的后付费电表后,用户可利用NFC手机透过非接触式射频接口读取 智能电表 内的用电资料,然后将这些加密资料透过2G/3G移动通讯网络发送到银行后台结算中心完成电费支付。(拓展阅读: 小批量IC代购 )

该系统级封装解决方案整合了一个NFC非接触式射频接口芯片(ST21NFCA)和一个安全单元(ST33F1M)。ST33F1M安全单元内建了Gemalto开发的安全操作系统,该操作系统基于Global Platform GP2.2/Java3.0.1平台,是目前市场上先进的NFC安全支付平台之一。Java OS和Java applets为执行和储存电表资料提供了安全的环境。因为安全性很高,该解决方案还适用于预付费(pre-pay)签约用户。除了该系统级封装解决方案外,这款新开发的电表还采用了意法半导体的STM32微控制器和EEPROM内存芯片。


完整的NFC移动支付解决方案由NFC控制器和安全单元组成,意法半导体是业界早可同时提供NFC控制器芯片和高性能SWP 安全单元的半导体厂商之一。透过与各类手机制造商、行动电话营运业者和智能卡厂商合作,意法半导体能够提供市场竞争力且完整的NFC解决方案和产品组合。

意法半导体大中华区与南亚区微控制器、内存及安全微控制器事业部行销和应用总监Arnaud Julienne表示:“我们的NFC解决方案拥有高性能的安全单元,保证用户可以透过NFC智能手机安全且放心地完成电费支付。在NFC智能手机上安装威胜集团的缴费软件后,让用户在自己家里即可轻松地完成付款动作。”

威胜集团技术长冯喜军表示:“意法半导体的创新NFC解决方案拥有很高的应用灵活性,适用于智能电表、NFC移动支付、物联网等多种应用中,让设备厂商能够顺应移动支付的潮流,提供具有NFC功能的产品。 ”