处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

借力打力求创新,中国本土IC设计业出路+(2)

借力打力求创新,中国本土IC设计业出路+(2)
来源:赛迪网 时间:2012-06-12

芯原微电子销售总监徐铮强调:“芯原微电子是一家晶圆厂中立的IC设计代工厂,与多家晶圆代工厂展开了深入合作,这就给客户带来非常大的灵活性和更多选择,可以根据需要选择性能与工艺为匹配、性价比的制造方案。”

徐铮指出:“我们是希望客户能积累自己的独有核心技术比如一些独有算法,借助我们现成的丰富IP和强大芯片设计能力,发挥出彼此的价值,就能将创新的想法转变为芯片方案。以色列PrimeSense就是一个很好例子,这家公司拥有自己的人体三维数据采集核心算法(实现人体3D图像数据采集),在我们的协助下,很快开发出让微软很满意的芯片方案,终被用于微软热卖的xBox360 Kinect体感游戏机摄像头中。中国的很多领域都可借鉴这种模式,以便快速推进商用,例如消费电子产业。”

在IP的积累方面,特别值得一提的是,芯原微电子是目前Google WebM在亚洲一家拥有修改权限的硬件渠道合作伙伴提供视频IP 的授权,为Google WebM在全球的客户提供技术支持。通过IP授权和turnkey服务,芯原拥有为半导体客户和系统厂商提供集成、定制,以及支持Hantro视频IP的独一无二的能力。自2010年以来,在和Hantro/On2的中间协议下,芯原已成功将Hantro视频IP集成到众多已量产的产品中。目前Hantro视频IP在全球有超过65个被授权商,其中包括许多世界顶级的半导体厂商以及众多的本土IC公司。

芯原的Hantro视频技术团队成员均来自原Hantro/On2 研发和支持团队,他们拥有10年以上 Hantro视频产品研发及技术支持经验,目前工作于芬兰奥卢、与谷歌视频研发团队位于同一楼群的办公室。芯原获得对Hantro视频IP进行修改的权限,以增强内核和增加功能。通过芯原遍布全球的销售团队,提供直接的线支持。(拓展阅读: 小批量芯片代购 )

据悉,在本次“IC创新与应用展”上,芯原微电子将重点展示第二代多媒体开发平台,该平台集成了可支持4K × 4K 视频应用的新一代Hantro 视频 IP、高清音视频IP、高性能CPU、3D图形显示、HDMI、SATA等硬件IP,以FPGA平台形式呈现。这个平台能够帮助希望开拓智能电视、平板电脑、手机等便携消费类设备的整机厂商、Design House快速将创新的SoC芯片做出来,满足移动互联应用的需求。

新一代Hantro 视频 IP——Hantro G1v5和 Hantro H1v5已将OpenMAX IL(OMX IL)组件预先集成至Android 4.0操作系统中。此外,Hantro H1v5多格式编码器还为基于VP8的现场直播、多方视频会议和监控等应用增加了时间上和空间上的可扩展性。

徐铮后分享了对未来创新机会点的看法,“LTE/4G、电力线通信(PLC)、新能源、LED、智能传感器、北斗GPS导航的民用化等都是芯原微电子正在布局的领域,也是很多本土IC设计业者所关注的。当然在这些领域要取得成功需要一个过程,甚至很多年的积累,我们要有这种心理准备,切忌浮躁!”

强调合作,华力微电子致力于Foundry先进工艺和服务模式创新

众所周知, 晶圆代工企业在整个半导体产业链当中具有上下联动的举足轻重作用。作为中国家纯12英寸的高端逻辑代工企业,上海华力微电子有限公司(以下简称:华力微电子)将首次亮相本届CICE,不仅要全方位地展示公司的综合情况、制造工艺、代工服务等,也会带来华力微电子阶段性的工艺产品,包括一片55纳米低功耗客户产品试流片晶圆和一片55纳米通用及低功耗单客户产品/IP复合芯片晶圆。

华力微电子作为Foundry服务提供商也强调在客户的Spec-in阶段参与进来以体现自己的服务价值。“我们认为在IC行业里,任何的创新都必须以合作为前提。我们会加强与客户的早期伙伴关系,在产品的构思萌芽阶段探索创新的可能。同时与IP厂商推动更为灵活的商业模式,向模式创新方向推进。我们会配合政府的各项推动创新的政策并规划未来的创新型量产产品。”华力微电子总裁资深顾问兼销售总监谢宁博士指出,“中国电子产业规模虽大,但在价值链中仍处于较低的地位。中国电子产业的升级关键在于芯片和软件的发展。我们将发挥龙头的作用,让产业链中的各个环节更好地进行合作与创新。”

华力微电子是中国大陆目前采用全自动搬送系统的12英寸集成电路芯片代工企业。这条先进的生产线是华力微电子建立起高效的生产效率和质量优势的良好保证。目前的55纳米技术节点可以提供包括高压、嵌入式闪存、全面的I/O电压在内的特色工艺。这些特色工艺在高清显示驱动芯片、触控屏控制芯片以及嵌入电容的显示屏的应用中都能使客户设计出当今市场上前沿、竞争力的产品。

在提供设计服务方面,除了华力微电子自己的设计服务团队,华力微电子也会同时发展与不同地区的多个设计服务公司的联盟关系,让客户有更多的选择。“我们将密切关注市场应用的动向,及早开发特色与增值服务的工艺模块以及超越摩尔定律的工艺技术。公司除了65/55纳米的工艺技术外,已经启动了40纳米的工艺研发,不久的将来也会向28/22纳米工艺技术推进。”谢宁博士介绍说,“尤其在40纳米的技术节点,预计将有大量的客户产品围绕着这个节点涌现直至量产,为此我们计划中的移动多媒体、射频、数字家庭应用平台都在顺利地推进之中。”另外,华力微电子还一直致力于寻求与包括IP厂商及早期客户在内的伙伴们进行合作,希望能够提供既有工艺技术平台又有IP应用平台的全面完整的代工服务。。(拓展阅读: 电子IC采购网 )

“华力微电子将不断前行,进一步探索和提供客户所需的产品解决方案,与客户密切联动建立合作关系,通过我们的代工增值服务帮助客户产品在市场中建立竞争优势。” 谢宁博士表示。