• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

(菜鸟教程)树莓派装Xbian、无线网卡配置、看电影电视

来源:ICKey论坛
时间:2014-01-03

分享至:

树莓派专区介绍到本教程主要教会大家:下载xbian,安装,中文配置,EDUP EP-N8508GS黄金版 无线网卡配置,视频插件安装,看电影。。。
声明:


本教程是以Windows 7 (64位)系统为背景作为教程的,其他Windows系统基本上没啥差别。
推荐8G SD卡。

显示器为VGA接口,使用了HDMI转VGA(其他HDMI接口的显示设备,同样大同小异)

键盘是必须有的,鼠标可以没有

启动前请装上:EDUP  EP-N8508GS黄金版 无线网卡
*****************************************************************************

正式开始:

一、装Xbian.

1、下载xbian到你的电脑上(并非树莓派)。
下载XBIAN有很多种途径,我推荐一个结合后续操作相对不容易出错的方式——先下载安装文件,再通过Win32DiskImager.exe安装,不推荐在线安装。

系统下载页面://xbian.org/download/   找到“Manual installation” ,点击:“Main mirror (recommended) ” (xbian 更新很快很频繁,之后不一定选择此时的1.0 alpha 5,以后选择的就行了)

如下图:



2、XBIAN下载完毕之后,再下载“Win32DiskImager (猛击这里下载)”,并在win7上安装,很简单,不讲了。

3、把SD卡插入读卡器(或者笔记本自带读卡器)。

4、打开“ Win32DiskImager  ”,点击下图中的1,选择已经下载好的xbian系统,路径不要包含中文字符、空格、怪异字符等。
然后选择你的SD卡所在盘符(下图的2),一般不需要更改;后点击下图的write,点击之后会出现一些提示,点击yes即可。
后等待 Win32DiskImager  将xbian写入你的SD卡,一般来说会等5-10分钟(稍微夸张了下)。。。。
写入成功后,会提示什么“successful”之类的。



二、xbian设置相关

5、启动树莓派。树莓派装xbian后,启动树莓派貌似要等一段时间,才能看到“进度条”。

6、中文设置:
6.1、 选择【SYSTEM】、【Settings】、【Appearance】、【Skin】;在右侧选择【Font】、翻页选中【Arial based】,然后将“光标”移开,等几秒钟后,系统就自动变更为你的选择
6.2、在左侧选择【Appearance】、【International】;再在右侧选择【Language】、翻页选中【Chinese (Simple)】,稍等几秒钟,界面会自动变为汉字了。
提醒:若6.1和6.2操作反了,你就别想看清楚界面了,全是方块。

7、xbian的系统配置:

7.1、配置无线网卡需要进入命令行界面,而此时是图形界面,别急,点击左下角的“电源”按钮图标,会有提示“退出、关闭电源、休眠、重启、待机”等选项,选择“退出”,等一等就可以看到命令行界面了
7.2、进入命令行界面后,会看到“xbian login: ”,在后面输入“xbian ”,回车;然后会有“password: ”,在后面输入“raspberry”(新手别急,你只管输入,不会看到类似“****”这样的反应),回车。
7.3、密码输入正确后,就会进入xbian的“config”;
Config>Settings>System>Resize SD(扩展系统到整个SD,开启。一路选择“select”,然后“yes”)
Config>Settings>System>Overclocking(超频,可以选择到Medium)
Config>Settings>System>Hostname(设备名,可以不用修改我修改为了“yxbian”)
Config>Settings>System>Timezone(时区设置,进入后选择Asia,并在敲一下空格键,也就是选择它,之后会在前面的括号里会出现“*”;然后选择“shanghai”,同样是敲空格键选择。)
Config>Settings>Accounts(设置你的root 密码等)
Config>Settings>SSH root login(开启)
Config>Settings>Networking:(“无线网卡”网络设置,前提是你已经安装了免驱动的无线网卡,并被xbian识别,使用论坛网店的无线网卡则不用担心

选择并进入“networking”之后,会看到“eth0和wlan0”,移动光标,选择wlan0,并敲回车键。
然后看到“() 1 [  DHCP   ]”,选择它,并敲空格键,之后括号里会出现“*”,然后敲回车键。
回车之后,会出现“scan 、custom”,两个选择。选Scan,并敲回车键,等几秒钟后,会出现无线网卡搜索到的你周边的WIFI热点。选择你知道密码的WIFI热点,并敲回车键进入。
然后看到:SSID和KEY,一般SSID已经自动填好,密码(key),则只有你自己知道了,敲键盘,输入你的密码吧。输入完成后,点击“tab”键,选择change,并回车,然后会提示“WLAN credentials successfully updated”,不用看,点击回车键。然后等等,再等等,不出意外则会出现,Successfully connented to "你的无线热点名称"。
若成功,则会看到wlan0 分配到的IP地址。。。但成功了,也不一定会看到。具体成没成功呢?

很简单:

8、重启:ctrl+alt+delete
等几秒钟后,自动重启,进入XBIAN图形界面后,找到“系统设置”、“系统信息”,若能看到分配的"IP地址",则已经连上网络了。。。恭喜了。。。可以上网看电影了。。。
别急。还有一个中文视频插件没安装。。。

9、安装中文视频插件。


9.1、在电脑上的浏览器打开 //code.google.com/p/xbmc-addons-chinese/downloads/list 这个页面,下载倒数第三个文件,也就是“repository.googlecode.xbmc-addons-chinese-eden.zip”。下载后,不要解压缩。
9.2、将树莓派中的SD卡拔出(前提是你已经关闭了树莓派),插入电脑上的读卡器里面,进入“我的电脑”,找到SD卡,并进入,然后将“repository.googlecode.xbmc-addons-chinese-eden.zip”这个文件,复制到SD卡里面就行了。
9.3、将SD卡插入树莓派,并启动树莓派。
9.4、进入“系统设置”、进入“扩展功能”、进入“从zip文件安装”、进入右边的“根文件系统”、进入“boot”,就能看到“repository.googlecode.xbmc-addons-chinese-eden.zip ”这个文件了,然后选择,并回车(鼠标,直接点击就可以)
然后等一会就可以了,右下角会提示“成功”之类的(具体提示神马忘记了)。
9.5、安装后,进入“获取扩展功能(在 从ZIP文件安装 同一个界面)”,选择“Chinese Add-on Repository“,选择”视频扩展功能“,就会看到各种视频网站的名字了。。。比如,迅雷看看、PPTV、优酷等等,,,随便选择一个,点击安装。。。其他的同样操作。。。挨个开启吧。。。都操作一边之后,成功的,后面会出现”开启“字样。
9.7、看视频:
进入xbian桌面、进入”视频“、进入”扩展功能“,选择你喜欢的视频网站,,,,开始看电影吧。。。。
传一张图片(有樱桃哦。。。):



后,分辨率。。。将SD卡插入电脑读卡器之后,找到config.txt,将”hdmi_mode=4“,改为”hdmi_mode=16“

hdmi_mode=1    640x350   85Hz

hdmi_mode=2    640x400   85Hz
hdmi_mode=3    720x400   85Hz
hdmi_mode=4    640x480   60Hz
hdmi_mode=5    640x480   72Hz
hdmi_mode=6    640x480   75Hz
hdmi_mode=7    640x480   85Hz
hdmi_mode=8    800x600   56Hz
hdmi_mode=9    800x600   60Hz
hdmi_mode=10   800x600   72Hz
hdmi_mode=11   800x600   75Hz
hdmi_mode=12   800x600   85Hz
hdmi_mode=13   800x600   120Hz
hdmi_mode=14   848x480   60Hz
hdmi_mode=15   1024x768  43Hz  DO NOT USE
hdmi_mode=16   1024x768  60Hz
hdmi_mode=17   1024x768  70Hz

hdmi_mode=18   1024x768  75Hz
hdmi_mode=19   1024x768  85Hz

hdmi_mode=20   1024x768  120Hz
hdmi_mode=21   1152x864  75Hz
hdmi_mode=22   1280x768        reduced blanking
hdmi_mode=23   1280x768  60Hz
hdmi_mode=24   1280x768  75Hz
hdmi_mode=25   1280x768  85Hz
hdmi_mode=26   1280x768  120Hz reduced blanking
hdmi_mode=27   1280x800        reduced blanking
hdmi_mode=28   1280x800  60Hz
hdmi_mode=29   1280x800  75Hz
hdmi_mode=30   1280x800  85Hz
hdmi_mode=31   1280x800  120Hz reduced blanking
hdmi_mode=32   1280x960  60Hz
hdmi_mode=33   1280x960  85Hz
hdmi_mode=34   1280x960  120Hz reduced blanking
hdmi_mode=35   1280x1024 60Hz
hdmi_mode=36   1280x1024 75Hz
hdmi_mode=37   1280x1024 85Hz
hdmi_mode=38   1280x1024 120Hz reduced blanking
hdmi_mode=39   1360x768  60Hz
hdmi_mode=40   1360x768  120Hz reduced blanking
hdmi_mode=41   1400x1050       reduced blanking
hdmi_mode=42   1400x1050 60Hz
hdmi_mode=43   1400x1050 75Hz
hdmi_mode=44   1400x1050 85Hz
hdmi_mode=45   1400x1050 120Hz reduced blanking
hdmi_mode=46   1440x900        reduced blanking
hdmi_mode=47   1440x900  60Hz
hdmi_mode=48   1440x900  75Hz
hdmi_mode=49   1440x900  85Hz
hdmi_mode=50   1440x900  120Hz reduced blanking
hdmi_mode=51   1600x1200 60Hz
hdmi_mode=52   1600x1200 65Hz
hdmi_mode=53   1600x1200 70Hz
hdmi_mode=54   1600x1200 75Hz
hdmi_mode=55   1600x1200 85Hz
hdmi_mode=56   1600x1200 120Hz reduced blanking
hdmi_mode=57   1680x1050       reduced blanking
hdmi_mode=58   1680x1050 60Hz
hdmi_mode=59   1680x1050 75Hz
hdmi_mode=60   1680x1050 85Hz
hdmi_mode=61   1680x1050 120Hz reduced blanking
hdmi_mode=62   1792x1344 60Hz
hdmi_mode=63   1792x1344 75Hz
hdmi_mode=64   1792x1344 120Hz reduced blanking
hdmi_mode=65   1856x1392 60Hz
hdmi_mode=66   1856x1392 75Hz
hdmi_mode=67   1856x1392 120Hz reduced blanking
hdmi_mode=68   1920x1200       reduced blanking
hdmi_mode=69   1920x1200 60Hz
hdmi_mode=70   1920x1200 75Hz
hdmi_mode=71   1920x1200 85Hz
hdmi_mode=72   1920x1200 120Hz reduced blanking
hdmi_mode=73   1920x1440 60Hz
hdmi_mode=74   1920x1440 75Hz
hdmi_mode=75   1920x1440 120Hz reduced blanking
hdmi_mode=76   2560x1600       reduced blanking
hdmi_mode=77   2560x1600 60Hz
hdmi_mode=78   2560x1600 75Hz
hdmi_mode=79   2560x1600 85Hz
hdmi_mode=80   2560x1600 120Hz reduced blanking
hdmi_mode=81   1366x768  60Hz
hdmi_mode=82   1080p     60Hz
hdmi_mode=83   1600x900        reduced blanking
hdmi_mode=84   2048x1152       reduced blanking
hdmi_mode=85   720p      60Hz
hdmi_mode=86   1366x768        reduced blanking

标签 树莓派 Xbian 树莓派教程

更多新闻