处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

照明市场渐成LED应用主流,供应商计划提高产能

照明市场渐成LED应用主流,供应商计划提高产能
来源:国际电子商情 时间:2011-08-31
根据DisplaySearch季度LED市场供需预测报告指出,LED应用持续上升,照明将逐渐成为主要的应用,预估2011年使用量将较2010年成长20%。2010年LED背光和照明总营收为72亿美金,2014预计将达到127亿美金。照明市场需求的增加是LED取得强劲成长的主要动力。

同时供应商也意识到这个趋势并已经计划提高产能。我们预测2011年全球LED产能将达到1千800亿颗,2013将达到2千270亿颗。

LED总体市场需求持续提升,但LED背光需求逐渐减少,并开始朝LED照明应用转移。”DisplaySearch资深分析师Leo Liu说道,“由于2010年第四季、2011年季和第二度早期LED背光电视库存较高且销售迟缓,LED背光市场需求因此减少。不过我们预估LED背光需求在第三季能够回升并达到水平。”

目前,LED背光应用在所有中小尺寸液晶产品中,移动PC的渗透率将近100%,液晶显示器和液晶电视的渗透率也持续提高,但每台LED封装数量减少。2011年LED背光总需求为459亿颗。自2010年后,液晶电视成为LED背光的主要应用,占需求量的50%,预估2012年达到值。但随着每台LED封装数量的减少,2013年电视需求将有微幅下降。

LED照明应用增加

在照明应用方面,2010年LED平均渗透率为1.4%,预计2014年将达到9.3%。由于更换卤素灯,LED在聚光灯应用上具有很高渗透率,同时政府有望出台政策加速LED在路灯上的应用。2011年第二季,LED照明总营收达32亿美金,预计第三季将快速上升到34亿美金。

由于政府支持,LED路灯销售量持续上升。2011年中国将成为的LED路灯市场,占全球55%市占率,但2014年将微幅下降到50%。2011年到2014年间各国家或地区LED路灯市场份额将不会有较大浮动。

按区域预测LED照明

2011年日本是全球的LED灯泡市场,市占率高达63%,但2014年将减少到40%。由于电力资源有限和节能意识提升,LED在日本照明系统的渗透率较高,一直到2014年都将是的照明市场。2011年到2014年间,中国、北美和欧洲的LED灯泡发展速度将高于全球其它地区。

2011年后台湾将成为LED供应地区

2010年韩国是LED供应国,但2011年后台湾将取而代之。2011年第二季前三大(按500*500um计算)芯片供应商为S-LED,LGIT和Epistar。中国大陆这几年也大量投入LED生产在许多应用领域也都有供货。

未来几年市场将大幅发展,LED供应商需具备成本竞争力和正确的策略,才能面对未来的挑战。2011年由于市场供过于求,竞争非常激烈同时价格急剧下滑。这样一来将进一步提高LED照明市场的渗透率。