• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

专业IC采购师介绍IC采购重点知识要点

来源:ICkey
时间:2013-12-13

分享至:

  IC采购师介绍IC按功能可分为:数字IC、模拟IC、微波IC及其他IC,其中,数字IC是近年来应用广、发展快的IC品种。数字IC就是传递、加工、处理数字信号的IC,可分为通用数字IC和专用数字IC。


  通用IC:是指那些用户多、使用领域广泛、标准型的电路,如存储器(DRAM)、微处理器(MPU)及微控制器(MCU)等,反映了数字IC的现状和水平。

专用IC(ASIC):是指为特定的用户、某种专门或特别的用途而设计的电路


  目前,集成电路产品有以下几种设计、生产、销售模式。


  1.IC制造商(IDM)自行设计,由自己的生产线加工、封装,测试后的成品芯片自行销售。


  2.IC设计公司(Fabless)与标准工艺加工线(Foundry)相结合的方式。设计公司将所设计IC芯片终的物理版图交给Foundry加工制造,同样,封装测试也委托专业厂家完成,后的成品芯片作为IC设计公司的产品而自行销售。打个比方,Fabless相当于作者和出版商,而Foundry相当于印刷厂,起到产业"龙头"作用的应该是前者。


  世界集成电路产业结构的变化及其发展历程


  自1958年美国德克萨斯仪器公司(TI)发明集成电路(IC)后,随着硅平面技术的发展,二十世纪六十年代先后发明了双极型和MOS型两种重要的集成电路,它标志着由电子管和晶体管制造电子整机的时代发生了量和质的飞跃,创造了一个前所未有的具有极强渗透力和旺盛生命力的新兴产业集成电路产业。


  随着微处理器和PC机的广泛应用和普及(特别是在通信、工业控制、消费电子等领域),IC产业已开始进入以客户为导向的阶段。一方面标准化功能的IC已难以满足整机客户对系统成本、可靠性等要求,同时整机客户则要求不断增加IC的集成度,提高保密性,减小芯片面积使系统的体积缩小,降低成本,提高产品的性能价格比,从而增强产品的竞争力,得到更多的市场份额和更丰厚的利润;另一方面,由于IC微细加工技术的进步,软件的硬件化已成为可能,为了改善系统的速度和简化程序,故各种硬件结构的ASIC如门阵列、可编程逻辑器件(包括FPGA)、标准单元、全定制电路等应运而生,其比例在整个IC销售额中1982年已占12%。要想知道更多IC采购知识欢迎到ICKey(云汉芯城)网站咨询!

更多新闻