• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

热烈庆祝Intel Galileo专区正式上线采用英特尔架构的Arduino兼容开发板系列的产品

来源:ICkey
时间:2013-12-11

分享至:

Intel Galileo是首款采用英特尔架构的Arduino兼容开发板系列的产品,针对创作者与教育界用户打造。此平台可让入门的设计者、还有希望能将其设计推升到更高层次的使用者更进一步上手。




Intel Galileo结合了英特尔技术的效能,以及Arduino软件开发环境的简易性。此款开发板能执行开放原始码的Linux操作系统以及Arduino软件函式库,让用户能轻易扩充,并重复使用现有名为「sketch」的脚本程序代码。英特尔Galileo能在Mac OS、Windows及Linux等操作系统中编写程序。此外,这款开发板亦设计用来和Arduino机板(shield)产业体系维持硬件与软件的兼容性。


Intel Galileo采用了英特尔新发表的Quark SoC X1000,该处理器为Quark技术系列低功耗、小核心产品的首款成员。Quark SoC X1000是32位、单核心/单线程、Pentium指令集架构(ISA)兼容的处理器,运作频率达400MHz。

为协助将原生应用与功能扩展至Arduino机板产业体系以外的范畴,英特尔开发板还配备了多种运算产业的标准I/O接口,其中包括ACPI、PCI Express、10/100Mb以太网络、SD记忆卡、USB 2.0装置、以及EHCI/OHCI USB主控端连结埠、高速UART、RS-232串行端口、可编程8MB NOR闪存、以及用来进行除错的JTAG埠。

另外,Intel Galileo提供Arduino IDE开发环境众多软件开发资源,将完整且未经修改的Linux软件堆栈的先进功能整合到单一平台,加上共享开放原始码工具链提供强大的支持。


英特尔宣布与Arduino项目达成合作伙伴关系,将向该项目爱好者或学生提供32为的Quark芯片,即Galileo.英特尔在近兴起的手机及平板电脑处理器市场上并没有什么大的作为,该市场被ARM架构的芯片所统治.

Arduino,是一个开放源代码的单芯片微电脑,它使用了 Atmel AVR单片机,采用了基于开放源代码的软硬件平台,构建于开放源代码 simple I/O 接口板,并且具有使用类似Java,C 语言的Processing/Wiring开发环境。Arduino应用在更小,更低功率的设备上,使用其Atmel 8位微控制器.

英特尔将为Arduino计划提供Galileo电路板,其使用奔腾Quark处理器.它将与11月在17所大学中开始实行.



Arduino可以在很多的硬件上作为微控制器来应用,可以连接多种传感器,马达,显示屏以及其他部件等.它也是电子工程学生很好的学习工具.此前谷歌已经对Arduino表示了强烈的兴趣.




标签 Intel Galileo ICkey社区 Arduino

更多新闻