• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

高通相信 没有什么不能连接在一起

来源:科技日报
时间:2013-11-20

分享至:

几年前,电视还与 WiFi 扯不上关系,现在WiFi是智能电视的标配,未来,没有什么不能连接在一起,所有今天不可想象的交流都将发生。

这是 物联网 给我们的未来,得益于传感器价格的下降,移动通信网、云计算和智能处理技术的发展,也有赖于相关连接芯片的支持。

同其他产业链相关厂商一样,作为物联网发展源动力技术即无线电通信技术的研发者之一,美国 高通 公司在专注其核心业务的同时,也在物联网领域积极布局。

2011年高通以31亿美元总价收购创锐讯公司,弥补了高通近距离连接方面的不足。2012年,高通又宣布,多家厂商已基于其芯片组推出了100多个面向新兴的物联网、M2M生态系统的蜂窝和连接解决方案,并发布了其物联网产品路线图,高通创锐讯的连接芯片即被包括其中。

今年9月,作为在物联网领域的重大举措,高通创锐讯(高通)发布了全新的低功耗Wi-Fi解决方案。尽管高通在此前已有物联网解决方案,但此次发布的QCA4002/QCA4004采用了AllJoyn软件架构,可在各种不同的产品、应用程序和服务中提供无缝连接和通信,打造优异的近距离用户体验。

“高通对万物互联的部分愿景是提供低功耗的节能连接功能。高通创锐讯正努力让标准型Wi-Fi应用于家庭和办公室的各种新设备。”高通创锐讯新兴业务全球高级副总裁郑建生在接受科技日报记者采访时说:“400系列芯片是我们为物联网应用定制推出的款单芯片平台,也是高通进入这个领域重要的敲门砖。”

在此之前,高通创锐讯也推出过物联网芯片,但都没有办法独立运作,必须要和手机处理器相结合,外面还要加一个其他的CPU或处理器平台。

而AllJoyn是跨平台的开源中间件软件,是高通提出的一项基于Wi-Fi和蓝牙的近距离通信技术,几乎能满足用户与周边事物互动的一切需求。郑健生说:“AllJoyn软件平台的作用相当于一个软件应用接口,在一定程度上,可以对硬件生产企业进入客户服务领域提供助力,让更多的人为物联网的应用开发更多的软件。”

QCA4002/4004平台的市场应用包括洗衣机、空调设备及热水器等主流家电、消费电子产品以及用于家庭照明、安全和自动化系统的传感器及智能插座。目前,QCA4002已量产,QCA4004芯片处于样片阶段,并提供测试平台,将于今年第四季度量产。在今年IFA消费电子展上,海尔展示了以高通QCA4004平台为基础的两款联网家电洗衣机/烘干机。

对高通而言,物联网是其重要的新兴业务市场,在车联网领域,高通的很多产品已经得到部署应用。而智能家居,是高通当前的关注点。

物联网终端与现有的智能终端相比,数据吞吐量不在一个数量级上。传统Wi-Fi主要应用于笔记本、平板电脑、智能手机等领域,需要很高的吞吐量,对电池的要求很高,处理的速度也更快。应用于物联网的Wi-Fi解决方案速率低,数据量也不大,功耗低,常常采用的是可废弃的电池,比如纽扣电池。

相关报告预计,到2015年全球物联网整体市场规模将接近3500亿美元。郑建生认为,2013年是物联网真正起步的一年,提供低功耗的节能连接功能只是高通对未来万物互联的部分愿景,而要实现万物互联,需要建立一个生态系统,快速聚集更多的合作伙伴,从而使产业实现规模化,以吸引开发者开发更多的应用。

QCA4002和QCA4004网络平台能帮助用户以较少的成本,将Wi-Fi功能新增至任何产品。

标签 高通 WiFi 物联网 Element14代购 Future采购 Future代购 国外代购 国外采购

更多新闻