• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Spansion针对“物联网”推出灵活微控制器家族

来源:EEWORLD
时间:2013-11-20

分享至:

2013年11月19日,中国北京  ——  行业的嵌入式市场闪存解决方案创新厂商Spansion 公司(纽约证交所代码:CODE)今天宣布推出全系列微控制器产品家族,可满足工厂自动化、楼宇管理、变频驱动器、智能仪表、家电和医疗设备等领域的高性能、低功耗需求。该产品家族还纳入了其低功耗 Spansion FM0+ 产品线,目前正在供应样品。Spansion FM3 家族以及首款高性能 Spansion FM4家族产品现已投入量产。

Spansion FM(灵活微控制器)产品家族基于 ARM Cortex-M 系列处理器,能无缝衔接客户对高性能与低功耗的需求。该家族系列产品能为工厂自动化、楼宇管理、电机控制等应用领域提供高达 200 MHz/250 MIPS 的超高性能,并能实现传感器、人机界面(HMI)和家用电器等应用的超低功耗特性。该系列产品支持 1.65V  到 5.5V 的额定电压,嵌入式闪存容量选项从 64K 字节到 2M 字节,配备模拟接口,而在通信接口方面,则支持包括串行、CAN通信、USB以及以太网通信接口等多种连接方式。

物联网创新的嵌入式处理

Spansion的工业控制解决方案可满足多元需求,包括向高速增长的工业物联网过渡过程中产生的对高性能微控制器( MCU )、图形用户界面、连接性和可编程性等方面的需求。

Spansion高级副总裁兼首席技术官 Saied Tehrani表示:“Spansion 推出的这一可扩展 ARM 微控制器产品家族是面向行业市场专门打造的,其不同的产品规格和选项能满足从低功耗到行业对高性能控制器的不同需求,从而在单一微控制器上添加触控、连接与变频驱动等功能,实现性能的差异化。在 Spansion软件 扩展的支撑之下,Spansion FM 产品家族秉承了 Spansion 服务全球闪存与 MCU 工业市场的悠久历史,能够帮助我们的客户简化系统设计,缩短上市时间。”

Spansion FM 产品家族囊括 700 余种产品,卓越的质量水平以及功能性安全标准让它们能够满足严格的工业要求,并得到 Spansion “长寿命”项目的支持。通过为不同的应用需求提供一系列尖端的 HMI、触屏和变频驱动解决方案,可极大缩短应用的开发时间。此外,Spansion  的虚拟开发系统还能为用户节省评测时间与成本。

产品家族特性和供货

Spansion 高性能 FM4家族

Spansion FM4 产品家族基于Cortex-M4处理器,有超过140余种产品投入生产。Spansion FM4 融入了DSP与FPU功能,可提供先进计算所需的动力,并使得基于模型的设计方法变得更加容易。该产品家族配备丰富的外设,包括变频驱动支持、SDIO、USB、CAN和以太网,以及从256k字节到2M字节的嵌入式闪存容量选项,支持 100,000 次重写周期,并可将数据保持长达20年。

通用型  Spansion FM3 产品家族

通用型 Spansion FM3 产品家族目前已有超过 570 种产品投入生产,基于Cortex-M3 标准内核,针脚数范围从32针到176针。该产品家族也配备了种类丰富的外设,包括变频驱动支持、USB、CAN和以太网,并支持64k字节到1.5M字节的嵌入式闪存容量选项。

入门级/低功耗  Spansion FM0+ 产品家族

Spansion FM0+ 产品家族基于 ARM Cortex-M0+ 内核,为实现低功率与高效能进行了优化,其功耗仅为70μA/MHz,在业内处于地位。该产品家族适用于各种低成本低功耗的工业应用。目前,该系列产品正在提供样品。

标签 MCU ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购 大联大代购 Element14采购

更多新闻