• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

涅槃的TI无线冲向物联网

来源:EEWORLD
时间:2013-11-12

分享至:

离开手机的 TI 选择了拥抱一个更宽广的未来

如果说手机市场是一个不折不扣的红海,已经逼迫飞思卡尔、意法半导体、TI等一众半导体大腕离开。那么蓝海又在哪里?

2013年10月28日,Haviv llan出现在深圳洲际酒店,他的身材实在是太高了,即使在一群老外里,你也能一眼发现他。虽说任何一位半导体公司的高管出现在深圳都是再正常不过,但作为TI全球无线连接业务总经理,这次他希望在这里告诉中国媒体,TI的无线部门在重组后,正摩拳擦掌杀向新业务。

TI全球无线连接业务总经理Haviv llan

Haviv llan所掌管的部门以前除了无线产品外,还包含手机基带、OMAP处理器。但伴随着诺基亚在手机市场的节节败退,TI也无奈地离开了这个曾经占TI营业额1/4的阵地。该部门则实现了改组,成为嵌入式系统里的一条产品线,主要集中在无线部分,包括蓝牙、Wi-Fi,BLE(低功耗蓝牙)、ZigBee等技术。而这样的变化是因为TI发现了自己心目中的蓝海——IoT。

IoT(Internet of Things)这个洋词儿对应的中文是“物联网”,它的影子可以追溯到十几年前,那时人们提到的“ubiquitous/pervasive computing(普适计算)”,如今这个概念在中、西方都是同样得炙手可热。在Haviv llan心中,虽然说现在我们每个人身上只会携带一、两个无线产品,但是当物联网应用如潮水般涌来时,可能光家里就会有几十个不同的应用。你可以想像,当终所有的东西都会连接到网络中时,我们自己家里的冰箱、电话煲上网并且自动通讯时,这会是一个多么巨大的市场,而这就是TI无线部门的方向。

但毕竟现阶段智能手机代表的是惹眼的网络连接设备,“我们相信在智能手机之外,有更大的机会,”TI无线连接中国区总经理Eran Sandhaus则这样告诉EEWORLD,“那是一个完全不同的市场,broad market, broad application, IoT是下一个终端设备的浪潮”。在他看来,虽然智能手机市场现在看上很大,而且还在增长中,但终在整个市场中只是很小的一部分。

也许可以这样说,智能手机是现在,而IoT则是未来。

TI产品覆盖无线连接的方方面面

美丽新世界

从初电子产品间都是孤立的,到后来很多彼此间进行点对点互连,而现在开始有越来越多不同的电子产品接入Internet实现互联互通。根据Cisco在2001年4月发布的《How the next evolution of the Internet is changing everything》估计,到2020年会超过500亿个电子产品可以直接连接在Internet上,它们在任何时间、任何地方都可以彼此间直接沟通。而且这个估计只是基于现有已知的技术,并没有把Internet和电子设备技术的快速进步考虑在内。

Eran Sandhaus给中国记者描绘出了一幅美好的画卷,其中充满了智能化的应用场景。比如在工业领域里,智能化的生产线和工厂正成为趋势,很多不同类型的传感器部署其中,通过传输回来的数据进行分析,从而可以实现灯光控制及温度、湿度控制,还可以24小时监测生产线的工作状况;在卫生保健领域,现在远程医疗和运动时可穿戴的传感器非常流行,它们可以把身体的情况况或数据传送到手机或服务器上;越来越多的汽车也会有Wi-Fi功能,Vehicle-to-Vehicle和Vehicle-to-Infrastructure正被人们所关注,汽车之间以及汽车和信息中心之间的彼此通讯,可以减少交通事故和交通堵塞……很多新的应用正在层出不穷,TI高级系统应用工程师张彦演示了一只装有SensorTag的篮球,它可以传输投篮的角度、力度等数据,从而纠正运动员的动作。

日前由ARM公司赞助,英国经济人智库完成的一份有关物联网的调查中指出:物联网正在迎来它的tipping point(引爆点)。这是由于技术成本不断下降,网络及云计算相关领域的发展,还有来自政府的支持,这一切促成了物联网这场“安静的革命”的黎明。虽说现在全球企业对物联网更多地处在研究阶段,但在长达十年以上的缓慢发展之后,企业们开始认真对待物联网。

物联网的机会

在TI眼中,物联网的世界就是一个机会的世界。每个终端产品就是一个节点,这些节点通过无线网络连接到网关或路由器上,从而连接到互联网上,然后再连到云端服务器。在这样一个系统里,每个终端产品、网关和路由器、云端服务器中都需要大量的IC,MCU或处理器、模拟信号链、电源管理、无线连接射频产品、传感器……即使是在一般人觉得与TI无关的服务器部分,近惠普的一款Moonshot服务器里使用了TI的多核处理器。

TI的产品覆盖整个云及物联网

众所周知,TI是业界产品线广的供应商,几乎涵盖了所有的产品。以现在技术标准混乱的无线连接为例,不管是ZigBee还是Sub-1GHz,不管是低功耗蓝牙还是的EtherCat,抑或是NFC、Wi-Fi……,TI都有相应的产品。而与此同时,很多做无线产品的IC厂商可能重点是一两项无线技术。

物联网是一个大得让人窒息的市场,懂得她的美的,应该不只是TI。不可否认,机会就在那里,对于TI是这样,对于其他半导体供应商也同样如此。连标准都还未确定,只能说物联网真的是一个百花齐放的市场,是一个蕴藏无数机会的市场,是一个充满变数的市场。在这个阶段,大家都有机会,每个人都在跃跃欲试。但胜者终究只是少数,就像原来的无线市场一样,从无数尝试者到几个大家,再到后的寡头。在这个新的市场中,TI会是赢家吗?

谁是赢家

Haviv llan当然希望答案是“Yes”, 从2006年收购Chipcon开始,到2009年TI在无线连接(不含手机)市场里的出货量达到5000万颗,2013年估计这个数字将达到1.5亿,现在全球已经有超过4000个客户在买TI的嵌入式无线产品。宽广的产品线和之前的积累当然很重要,但客户会仅因为芯片上有TI的LOGO就掏钱吗?对于芯片厂商来说,当然是要靠卖芯片赚钱,但把现在的产品组合起来卖给客户就行了吗?在市场发生变化时,什么样的厂商终能赢?

吴健鸿原本是TI中国MCU业务拓展经理,2013年初他的名片上又印上了一个新职位——无线连接业务拓展经理,而他现在精力更多地分配给了自己的新职责。吴在半导体产业浸淫超过20年,作为拼杀在线的战士,他认为其实每家公司都有机会,因为应用太多,市场太大。其实这些年来大家一直都在向这个方向迈进,很难说谁能赢,但谁终能够找到一种商业模式,使客户可以在物联网平台上使用你的产品并且愿意付费,就可以赢,就像我们现在每个月都要支付手机费用一样。

TI无线连接业务拓展经理吴健鸿

在现阶段,当没有很明确的商业模式时,谁能更快、更准确地找到用户的需求、找到市场,谁就距离胜利更近。而这就是吴健鸿和他的团队在中国所做的事,他们找到了LED照明和可穿戴设备。

事实上,对于TI来说,还需要寻找另一种意义上的商业模式。从初的PC到智能手机,玩家都是一些大公司,但到了现在这个时间点,IP平台技术已经很成熟,终端产品变得越来越简单,很多中小企业都可以投身其中。这意味着,市场将会由无数个小的、零散的客户组成,是典型的mass market。但TI无线连接部门所脱胎的原WBU部门,原本是典型的大客户模式。这是两种完全不同的客户,需要完全不同的服务模式。对于这个团队而言,能否适应这个转变?

我不知道答案,只是感觉在这个充满诱惑的物联网市场里,TI在探索,其实行业中的其他人也都在探索中。这无疑是一个值得关注的市场,也是一个有趣的市场,我们会看到新的商业故事的上演。至于现在,就像经济人智库调查报告中所说的:几乎没人知道成功的商业模式会是怎样的,但是现在的探索终将得到回报。

标签 TI 德州仪器 物联网 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY IC代购

更多新闻