处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

DIGITIMES:三星在Android市场独大

DIGITIMES:三星在Android市场独大
来源:DIGITIMES 时间:2013-11-11
三星 电子(Samsung Electronics)在智慧型手机与平板电脑市场持续扩张版图,目前已经独占整体 Android 行动装置出货量的63%(Localytics统计),遥遥其他对手,使得三星在智慧型手机市场以超过3成市占稳居龙头,在平板电脑市场也以超过2成市占直追苹果(Apple)。


尽管索尼行动(Sony Mobile)、乐金电子(LG Electronics)、联想、华为等其他厂商也在Android市场快速成长,但市占率仍低于1成,排名第二的宏达电市占6.5%,乐金电子以5.9%排名第三,紧接着是索尼的5.6%及摩托罗拉行动(Motorola Mobility)的5%。

在前十大热销的Android手机中,三星占了8款之多,且一口气包办前七名,剩下两款是宏达电HTC One及摩托罗拉Droid Razr,三星也占了Android平板电脑前10大热销产品的5款,且这5款装置占了Android平板电脑销量的53%,而Galaxy Tab2系列就占了Android平板电脑的4成。