处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

盛群成功开发HT82V46+CCD/CIS+模拟信号处理器

盛群成功开发HT82V46+CCD/CIS+模拟信号处理器
来源:国际电子商情 时间:2011-08-26
盛群半导体成功开发 HT82V46 高速 CCD/CIS 模拟信号处理器。它采用 3.3V 的操作电压、三个模拟的输入通道及 16位的模拟数字转换器(A/D Converter),采样率高达 45MSPS,非常适合中高速的文件、相片、负片扫瞄器及多功能事务机来使用。

HT82V46有三个模拟信号处理通道,可提供一个、两个或三个通道的操作模式供用户选择,每一通道包含复位电平钳位(Reset-Level Clamp)、相关双采样(Correction Double Sampling)、可编程增益放大器(Programmable Gain Amplifier)以及偏压调整(Offset adjust) 等功能,各通道经由一多任务转换器(Multiplexer)输出到高速的 16位模拟数字转换器(A/D Converter),转换后的数字输出,支持数据格式可为8位及4位,在 3.3V 典型操作电压下,典型功耗为 528mW,在封装上,提供无铅纯锡 28SSOP-209mil 的封装。

随着传感器(Sensor)、数字及模拟电路设计的技术提升,盛群半导体在扫描仪的应用领域中,除提供现有的高质量 IC 外,并将继续开发更高速及高整合性的产品,以提供业界更具竞争力的方案。