• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

英特尔(Intel)首款4G LTE芯片 上市

来源:工商时报
时间:2013-11-04

分享至:
英特尔除了推出Bay Trail处理器平台抢进行动装置市场,近日亦同步发表首款 4G LTE 调制解调器芯片Intel XMM 7160 LTE,并已被采用在三星新款平板Galaxy Tab 3当中,且在亚洲及欧洲上市。据了解,英特尔明年将推出可直接应用在智能型手机中的4G手机基频芯片,要与高通及联发科一较高下。

同时,英特尔为了扩展其4G LTE连网解决方案的阵容,针对4G连网的平板计算机、Ultrabook、二合一装置等推出PCIe(PCI Express)M.2模块,另外还推出一款集成式射频收发器模块SMARTi m4G,这些新产品让装置制造商获得简易、高效率、具成本效益的方案,为其产品设计加入高效能的无线连结功能。

英特尔副总裁暨行动及通讯事业群总经理Hermann Eul表示,由于LTE网络以极快的速度成长,4G连网势必将成为手机、平板计算机、以及笔记本等装置的必备功能。英特尔为客户提供众多方案,不仅具备快速可靠的LTE连网功能,还为行动产品产业体系提供具竞争力的选项与设计弹性。

英特尔的XMM 7160解决方案现已上市,并通过亚洲、欧洲、以及北美等地各大基础架构厂商与一线电信业者的互通性测试。该方案能在2G、3G、4G LTE网络上无缝通讯,能同时支持15种频段,并具备VoLTE(voice-over LTE)语音通讯功能。除了具备高度可调整的射频架构,能执行各种实时算法,以利执行波封讯号追踪以及天线调校,它还支持具成本效益的多频段组态,进而延长电池续航力,并能以同一型号产品支持全球LTE漫游。

英特尔推出PCIe M.2 LTE模块,这些微型化且符合成本效益的嵌入式模块采用标准化规格,能为各种类型的装置加入多模数据连结功能。英特尔的M.2模块支持尖峰下载速度在LTE网络中可达每秒100Mb。此系列模块支持多达15种LTE频段,让产品能进行全球漫游。

除了新的M.2模块外,英特尔还推出一款新的高度集成的无线电收发器模块SMARTi m4G。搭配Intel X-GOLD 716频段,制造商即可因应服务供应商各种认证要求,并提供短的设计周期,以及容易配置的薄型解决方案。利用SMARTi m4G模块,可减少使用40多个零件,所需的印刷电路板面积则减少20%。













标签 4G LTE 大联大代购 Element14采购 Element14代购 Future采购 Future代购

更多新闻