• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

高通骁龙处理器支持Google Nexus终端

来源:EEWORLD
时间:2013-11-04

分享至:

2013年10月31日,圣迭戈——美国 高通 公司(NASDAQ:QCOM)今日宣布,其全资子公司美国高通技术公司的高通骁龙™800处理器将支持GoogleAndroid智能手机 Nexus 5。Nexus 5 是首款支持全球LTE网络且运行Android 4.4(KitKat)操作系统的智能手机,将于今日起售。

Nexus 5 还采用美国高通公司QFE1100包络追踪技术,这是即将面世的RF360™前端解决方案的一个重要组成部分。美国高通公司的RF360是一个全面系统级的解决方案,它能帮助厂商开发出支持全球4G LTE网络的单一设计。QFE1100 是全球首个应用于3G/4G LTE 终端的包络追踪(ET)技术,带来显著的性能提升,包括降低30% 的发热和20% 的功耗,从而使终端更薄且电池续航时间更长。

骁龙800处理器旨在提供出色的整体用户体验,为Nexus 5 提供众多先进技术,包括卓越的性能、丰富的图形以及优越的电池效率。这款终端使用骁龙图像技术,还将支持全新的Android Camera HAL(Hardware Abstraction Layer,硬件抽象层)功能,采用美国高通技术公司的集成图像信号处理器和色彩科学算法,呈现突发模式(burst-mode)计算摄影带来的全新图像体验。

美国高通公司执行副总裁兼QCT联席总裁Murthy Renduchintala表示:“美国高通技术公司十分自豪,能再次被选定为全新Nexus终端提供核心技术。版本的Android操作系统搭配我们顶级的移动处理器,将带来前所未有的移动体验和卓越的LTE连接、图形效果及高速性能 。”

标签 高通 骁龙处理器 Nexus ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购 大联大代购 Element14采购

更多新闻