• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

德州仪器推出业界首个支持以太网MAC+PHY的Tiva C系列MCU

来源:21ic
时间:2013-11-04

分享至:
德州仪器 (TI) 宣布为 Tiva™C 系列微控制器 (MCU) 平台新增产品。这些 Tiva TM4C129x MCU 是业界首批具有 以太网 MAC + PHY 的 ARM® Cortex™-M4 MCU,可帮助创建复杂、高度互联的新型产品,其不仅可用来进行云桥接,而且还可简化不断发展的 物联网 (IoT)。特性丰富的 TivaTM4C129x MCU 提供前所未有的丰富同步连接选项,以及片上数据保护与 LCD 控制器,不仅可显著节省板级空间,还可实现高级互联应用,充分满足家庭/楼宇自动化网关、人机界面(HMI)、网络化传感器网关、安全接入系统以及可编程逻辑控制器等应用需求。

开发人员可使用现已上市的 Tiva DK-TM4C129x 互联开发套件启动 Tiva TM4C129x MCU 评估,其采用片上以太网 MAC+PHY。此外,该套件还包含两个支持 BoosterPack * 连接的端口,是将 TI MCU LaunchPad 产业环境 与互联网直接连接的款套件。其无与伦比的全面集成型软件平台与该高级开发硬件相结合,可提供业界功能强大的开发产业环境。 Tiva TM4C129x MCU 建立在强大的 TivaWare™ 软件基础 之上,提供 50 多个配套软件应用示例,不但可加速编程,而且还可帮助开发人员集中精力更快速地向市场推出差异化产品。广泛的产业环境可提供各种开发选择,包括 TI 基于 Eclipse 的 Code Composer Studio™ 集成型开发环境 (IDE) 以及众多第三方工具软件。

Tiva TM4C129x MCU 的特性与优势:

可控制输出并管理多个事件:如照明、传感、运动、显示与开关等,从而可使用传感器聚合功能支持 10 个 I2C 端口、2 个快速准确的 12 位模数转换器 (ADC)、2 个正交编码器输入、3 个片上比较器、外部外设接口以及高级脉宽调制 (PWM) 输出;

TM4C129x 产品系列支持引脚对引脚兼容,可充分满足不同应用存储器的需求:256 KB 的集成型 SRAM 与 6KB 的 EEPROM 支持更高功能性,而 512KB 至 1 MB 的可扩展闪存存储器则支持 100,000 次程序循环,可延长现场升级及可靠工作的时间;

为应用新增数据与防篡改保护功能:并可通过关键密钥加密/解密功能与循环冗余检验(CRC) 的硬件加速来减少处理开销。使用防篡改保护输入及其相关功能监控并记录外部事件,调用相应行为,可进一步确保重要数据的安全性。

立即启动开发:供货情况

Tiva TM4C129x MCU 为 Tiva C 系列新增加了 20 款产品。Tiva DK-TM4C129x 互联开发套件 现已开始提供。使用 TI 针对 Wi-Fi 的 SimpleLink™ CC3000 BoosterPack 可便捷地为 Tiva DK-TM4C129x 互联开发套件新增无线连接,加速物联网应用。 TivaWare™ 软件 与 TI Code Composer Studio™ v5 IDE 现已开始提供,可立即下载。

TI 各种隔离器件、闸极驱动器 IC 以及高电压转换开关解决方案是各种应用的有力补充。ISO7xx 数字隔离器系列能够与 UCC27xxx 闸极驱动器 系列联用,构建紧凑高速的工业自动化系统以及离线隔离式开关模式电源。TI UCC28910、UCC25230 以及 LM34927 PWM 控制器可便捷集成辅助偏置电源。

TI Tiva ARM MCU 产品系列

TivaTM4C129x MCU 属于 2013 年 4 月发布的 TI Tiva C 系列 MCU,该系列主要面向自动化应用的连接、控制与通信。未来 Tiva ARM MCU 平台不仅将在通用 TivaWare 软件 基础之上进一步发展,支持针对未来 Tiva MCU 的便捷升级,而且还将包括适用于低功耗实时控制与安全应用的各种产品。

创新是 TI MCU 的核心

TI 始终致力于在工艺技术基础之上不断添加独特的系统架构、知识产权以及实际系统专业技术,并通过超低功耗 MSP MCU、实时控制 C2000™ MCU、Tiva™ ARM® MCU 以及 Hercules™ 安全 MCU等不断丰富20 多年来的 MCU 创新经验。设计人员可通过 TI 工具、软件、无线连接解决方案、各种设计网络产品及技术支持产业环境加速产品上市进程。

标签 德州仪器 以太网 MAC PHY 元器件采购平台 搜索平台 采购平台 Avnet采购 Avnet代购

更多新闻