处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

TI推动客户应用发展,加强自动驾驶体验,减少碰撞事故

TI推动客户应用发展,加强自动驾驶体验,减少碰撞事故
来源:21ic 时间:2013-11-01
德州仪器 ( TI ) 宣布推出整合创新 Vision AccelerationPac 的 TDA2x 汽车片上系统 (SoC) 产品系列,帮助客户创建高级驾驶员辅助系统 ( ADAS ),其不仅有助于减少路上碰撞事故发生,而且还可实现自动驾驶体验。TI 高集成 TDA2x 系列与业界其它任何处理器都不一样,其在低功耗封装中将高性能、视觉分析、视频、图形以及通用处理内核进行完美结合,可实现包括前置摄像机、环绕视图以及传感器融合在内的丰富 ADAS 应用。此外,TI 独特的 Vision AccelerationPac 还可补充业界的 TMS320C66x 数字信号处理器 (DSP) 系列内核,让更多 ADAS 算法同步运行。

满足重新定义驾驶体验的技术要求

有了 TDA2x 系列,TI 客户将能够在统一架构上实现业界丰富的 ADAS 应用,全面获得嵌入式汽车视觉,从而可在多个系统间共享算法投资。该 TDA2x 可实现各种前置摄像机应用的同步运行,其中包括远光灯辅助、车道保持辅助、高级巡航控制、交通信号识别、行人/对象检测以及防碰撞等。此外,TDA2x 还支持智能 2D 及 3D 环绕视图以及后方碰撞警告等泊车辅助应用,并可运行为前置摄像机开发的行人/对象算法。TI TDA2x 还可作为融合雷达与摄像机传感器数据的中央处理器,帮助做出更稳健的 ADAS 决定。

TDA2x SoC 基于异构可扩展架构,该架构包括 TI 定浮点 C66x DSP 内核、全面可编程 Vision AccelerationPac、ARM® Cortex™-A15 MPCoreTM 处理器与两个 Cortex-M4 内核,以及视频及图形内核与大量的外设。Vision AccelerationPac 经过精心设计,可运行中低级视觉处理功能,从而可将 DSP 与 ARM 内核解放出来,在低功耗下实现性能。

进一步了解 Vision AccelerationPac

TI 可编程 Vision AccelerationPac 处于创新的前沿,能够以相同的功率实现超过 8 倍的计算性能,在更低成本下充分满足高级视觉分析需求。Vision AccelerationPac 建立在 TI 丰富的算法知识基础之上,旨在满足 ADAS 市场的动态需求,其包含一个或多个嵌入式视觉引擎 (EVE),可提供当前市场其它产品所无法提供的特建 ADAS 加速器。这些引擎包括优化的矢量协处理器和 32 位可编程 RISC 内核,可通过汽车一级客户与 OEM 厂商实现高灵活开发。此外,这些引擎还可更快地同步运行多个 ADAS 算法,支持前所未有的更高电源效率。

捆绑软件帮助 ADAS 开发人员节省时间、资源与预算

TI 开发的 TDA2x 具有可编程性,不仅可实现产品差异化,而且还可满足不断变化的ADAS 市场需求,从而可确保为客户提供理想的工具、软件与支持,帮助他们快速推出新一代 ADAS 功能。TI 提供免专利费软件库与框架,可在减少开发工作、缩短产品上市时间的同时,为开发人员提供视觉与图形功能的优化组合,充分发挥 TDA2x 与 Vision AccelerationPac 的架构优势。此外,我们还提供完整的开发板套件以及 TI 世界级现场团队支持,可进一步加速产品投产进程。

支持 ISO 26262 功能安全性的解决方案

TDA2x 正在按照 ISO 26262 功能安全性标准的相关要求开发。配套安全文档将通过器件 PPAP 及新闻稿为客户提供。

供货情况

面向大批量汽车制造商的 TDA2x 现已开始提供样片。敬请联系您的当地 TI 销售代理了解更多详情。

TI 电源管理 IC

TI 全面集成的电源管理 IC TPS659039-Q1 专为同 TDA2x SoC 系列无缝工作而设计。TPS659039-Q1 包含量身定制特性,可在限度提高电源效率与可靠性的同时,管理 TI TDA2x 处理器的全部系统电源需求。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19233次
2 1N4001 0.19MB 15213次
3 DAC1220E 0.95MB 13333次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13295次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11389次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 9018次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6730次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6503次
9 DS1337U+ 0.28MB 6460次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6411次