• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

英特尔宣布出货首款多模、多频段商用4G LTE调制解调器

来源:EEWORLD
时间:2013-11-01

分享至:

2013年10月30日—— 英特尔 公司今天宣布,其多模、多频段 4G LTE解决方案实现商用。目前,在亚洲和欧洲上市的LTE版三星GALAXY Tab 3(10.1)*平板电脑即采用了英特尔® XMM™ 7160平台。

英特尔还扩展其4G LTE网络解决方案套件,为支持4G网络的平板电脑、超极本和二合一设备提供PCIe(PCI Express)接口的 M.2模块,并且推出了集成射频(RF)收发模块SMARTi m4G。这些新产品确保设备制造商更加轻松、高效和经济地在其产品设计中添加高性能无线连接。

英特尔公司副总裁兼移动通信事业部总经理贺尔友(Hermann Eul)表示:“随着全球LTE网络部署的快速扩展,4G连接将成为从手机到平板电脑以及笔记本电脑等各种移动设备的预置功能。英特尔为客户提供一系列快速、可靠、高性能的LTE连接选项,并赋予移动生态系统极具竞争力的选择和设计灵活性。”

在与亚洲、欧洲和北美的主要基础设施网络设备供应提供商和顶级运营商成功完成互操作测试之后,英特尔XMMTM 7160解决方案实现了正式商用。英特尔XMMTM 7160是当前用于手机和平板电脑的全球小尺寸、功耗低、同时支持多LTE频段的多模多频LTE解决方案之一。该解决方案能够提供跨2G、3G和4G LTE网络的无缝切换,同时支持15个LTE频段,具备LTE语音功能(VoLTE)。它采用高度可配置的RF架构,配合包络跟踪(envelope tracking)和天线调试(antenna tuning)运行实时算法,从而能够在单一移动终端配置下实现经济高效的多频配置、延长电池续航以及全球LTE漫游。

英特尔提供支持2G、3G和4G LTE的各种移动平台解决方案,包括系统芯片(SoC)、成本优化的集成电路、参考设计以及功能丰富的软件堆栈等。在英特尔XMMTM 7160平台的基础上,英特尔今天还宣布推出两款多模LTE产品,为实现各种形态的4G互联设备铺平了道路。

全新的英特尔PCIe M.2 LTE模块和SMARTi™ m4G解决方案

英特尔推出的全新基于PCIe接口的M.2 LTE模块,是一款适用于标准外形设计(form factor)的小尺寸、成本效益高的嵌入式模块,用来在各种设备上添加多模(2G/3G/4G LTE)数据连接。英特尔的M.2模块在LTE上支持100Mbps峰值下行传输速率。该模块可同时支持多达15个LTE频段,以便用户全球漫游。此外,这些模块还内置了英特尔CG1960 GNSS解决方案,支持全球卫星导航系统(GNSS)。

对于制造商来说,采用M.2模块能够轻松对其设计添加4G连接,同时降低集成和认证成本,并加快产品上市时间。目前,M.2模块正在与全球顶级运营商进行互操作测试。华为*、Sierra Wireless*和Telit*很快将会推出基于英特尔M.2模块的产品。这些模块预计于2014年在制造商的平板电脑和超极本™设计中使用。

除了新的M.2模块,英特尔还提供新的SMARTi™ m4G——一个高度集成的无线电收发模块。SMARTi m4G是由英特尔与Murata*合作开发的,将英特尔SMARTi 4G收发器与前端的组件集成在一个LTCC(低温共烧陶瓷)封装包中。当与英特尔® X-GOLD™ 716基带配合使用时,制造商可在短的设计周期内提供一种易于内置、小尺寸的解决方案,以便满足服务提供商的认证要求。通过采用SMARTi m4G,组件总数可比常规配置减少40多个,所需的PCB区域也会减少多达20%。

英特尔还计划提供下一代LTE解决方案,其中包括将在2014年推出的英特尔® XMM™ 7260。XMM 7260添加了LTE升级版功能,例如载波聚合、更快的数据速率以及对于TD-LTE和TD-SCDMA的支持。

标签 英特尔 4G 调制解调器 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购 大联大代购

更多新闻