• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

FDD和TDD共通融合,促进LTE全球发展

来源:EEWORLD
时间:2013-11-01

分享至:

高速率,低时延,全球通用标准,适用于对称及非对称频谱—— LTE 因其种种技术优势,已成为全球发展快的无线通信技术之一。来自GSA的10月数据显示,目前全球已有23个LTE TDD 网络商用,另有60个LTE TDD网络正在建设或部署中。值得关注的是,23个LTE TDD网络中有11个是由已经部署了LTE FDD 的运营商所推出。这其中包括中国移动(香港)、软银(日本)及俄罗斯MTS等。

此外,越来越多的终端支持LTE及3G多模。目前看来,因为FDD部署较早,已经获得了终端规模上的成熟和成功, TDD终端推出较晚,但由于技术和产品的共通性,TDD将受益于FDD部署的规模 ,而以Qualcomm为代表的芯片企业已经在多年前宣布其LTE芯片组同时支持FDD和TDD。据统计,目前全球已有近百款终端同时支持LTE FDD和TDD,以支持运营商的自身网络需求和全球漫游需求。近来中国移动发起的20万部LTE TDD终端大采购,特别提出了5模10频需求,必将带动这一比例的大幅提高。

FDD/TDD技术共通

LTE是基于3GPP发布的技术规范的全球标准,上行使用单载波FDMA,下行使用OFDMA,同时适用成对和非成对频谱的部署。LTE标准支持两种双工模式,FDD用于成对频谱,TDD用于非成对频谱。基于管理3G网络的经验,为了避免市场碎片化,的全球运营商从开始就推动LTE作为一个通用标准支持FDD和TDD模式,两个模式间只有非常小的必要差异。因此,两种模式之间共享的相似度超过90%。

组网方面,中国移动已在香港布设了FDD/TDD混合网络。而近段时间,这家运营商也在多个场合提出,TDD和FDD两种模式融合发展的4G LTE将为整个产业链带来前所未有的发展机遇。中国移动研究院副院长黄宇红表示,“中国移动发展TD-LTE(LTE TDD)时就提出了一个目标:融合、同步、国际化。实现FDD和TDD一张网是目标。在香港我们实现了FDD和TDD的融合。”而工信部科技司司长闻库日前也表示通信行业已经进入LTE时代,FDD和TDD两种不同技术就像是一个家庭的两个成员,在业务上不应该有所区分。而稍早前,Qualcomm董事长兼首席执行官保罗•雅各布博士也表示,“作为一个全球通用标准,LTE TDD/FDD将协同推动产业创新。”

LTE获得全球生态系统支持

在标准领域,3GPP组织涵盖的全球各大企业及运营商为LTE标准制定做出了贡献。绝大多数企业对LTE标准的贡献可等同用于FDD和TDD模式。LTE具有TDD/FDD内在的紧密互操作,与3G实现无缝互通。目前,LTE FDD和TDD数据服务的无缝互通已经实现;未来,更强大的LTE FDD和TDD组合将包括从两个模式中聚合频谱以实现更高的数据速率和吞吐量。

据了解, Qualcomm、爱立信、华为、中兴通讯等企业均在不同场合表示支持LTE TDD和LTE FDD融合发展。以Qualcomm为例,从代LTE产品开始,其所有LTE芯片组均同时支持LTE FDD和LTE TDD,并已推出其第三代Gobi LTE/3G多模调制解调,支持LTE增强型(LTE版本10)和HSPA+版本10,同时支持FDD和TDD。Qualcomm已在全球范围内与多家知名运营商进行过广泛合作。在中国,Qualcomm与中国移动等拥有良好的合作传统。而日前,Qualcomm董事长兼首席执行官保罗•雅各布博士在出席中国电信高峰论坛时也表示,“Qualcomm将以先进的LTE解决方案全力支持CDMA2000生态系统发展。”

3G与LTE共同演进

根据《“宽带中国”战略及实施方案》勾勒的图景,2020年3G/LTE用户普及率将达到85%,总用户数12亿,LTE基本覆盖城乡。值得注意的是,该计划所指12亿用户数为“3G/LTE”,而非单纯4G LTE用户。从这个角度而言,未来相当长一段时间,LTE将与现有3G服务互相补充,共同确保一致的用户体验和广泛的覆盖。

技术角度,LTE是优化的移动OFDMA(下行)/单载波FDMA(上行)解决方案,延续了3G优良的移动性与高频段效率。它利用新的更大带宽的频谱提升了人口密集城区的数据容量。与此同时,3G及其演进技术将继续在LTE区域外提供无处不在的宽带覆盖以及语音服务。换句话说,对于现有的、重新分配的及新的不连续频段而言,HSPA+和EV-DO版本B是成本效益的演进路线。HSPA+不仅可以通过在相同数量天线和带宽时与LTE具备相似容量,还可充分利用运营商的已有投资。

据统计,目前已发布的LTE智能手机中绝大多数支持LTE/3G多模。以发布的三星Galaxy S4 LTE-A手机为例,这部手机支持LTE Advanced/LTE/WCDMA/GSM多模,下行峰值速度可达150Mbps,采用骁龙800系列处理器,该处理器集成Qualcomm第三代4G LTE调制解调器——支持CDMA2000(1X、DO)、GSM/EDGE、WCDMA、TD-SCDMA以及LTE(LTE-FDD 和 LTE-TDD)世界模,且支持HSPA+版本10和LTE Advanced。而日本运营商NTT Docomo日前发布2013-2014冬春智能手机和平板电脑,全部10款均采用骁龙800处理器,同时支持LTE Advanced/3G多模。

标签 FDD TDD LTE 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索

更多新闻