• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

英特尔称已开始出货4G LTE调制解调器芯片

来源:赛迪网
时间:2013-11-01

分享至:
10月31日消息,据国外媒体报道, 英特尔 (24.47, -0.03, -0.10%)周三宣布,其 4G LTE 调制解调器芯片已经开始出货,目前正用于三星在欧洲和亚洲销售的Galaxy Tab 3平板电脑中。

这种新的芯片使英特尔进入了4G LTE设备快速增长的市场。由于4G LTE技术能够通过移动网络接入互联网,而不仅仅通过WiFi网络接入互联网,因此这种技术将使平板电脑和笔记本电脑更具移动性。这种芯片将使英特尔与在移动无线市场占统治地位的高通(69.49, 0.45, 0.65%)展开竞争。

英特尔称,这种XMM 7160 LTE调制解调器芯片是一种多模式调制解调器,这意味着它能够用于各种无线协议(2G、3G、4G LTE)、语音和全球各种移动数据标准。英特尔称,它还将为移动设备推出配置这种芯片的新模块。英特尔的新模块将支持在LTE网络上的每秒100MB的下行速度。这些模块预计在2014年出货。

英特尔称,XMM 7160 LTE调制解调器芯片能够处理15个LTE频段的通讯。这种芯片的耗电量比竞争对手的芯片少20%至30%。这种芯片还比其它芯片的体积小20%,适用于多种设备。









标签 英特尔 4G LTE 电子工程师 Mouser代购 Mouser采购 电子研发 Digikey采购

更多新闻