• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

ARM发表16核心的Mali GPU

来源:ithome
时间:2013-10-31

分享至:
Mali -T720是专为Android所设计,市场上有一半的Android平板与20%的Android智慧型手机都采用Mali GPU 。上一代的 ARM Mali GPU产品多只有8核心。

ARM于周二(10/29)发表两款Mali GPU家族产品─ARM Mali-T760与ARM Mali-T720,前者锁定高阶的平板电脑与智慧型手机,并可扩充到16核心,后者则是专为系统单晶片(SoC)供应商所设计。

Mali GPU家族是目前市场上多业者付费以取得授权的GPU产品,ARM媒体处理部门总经理Pete Hutton表示,过去两年Mali GPU的出货量成长超过10倍,已成为Android装置的龙头,而新的Mali-T700系列的高阶产品是基于Mali既有的电力、功能与区域平衡下加入了省电功能,低阶产品则符合了制造商对产品快速上市的需求。

Mali-T760可扩充到16核心,且其效能与省电能力可达Mali-T604的4倍,它藉由减少内部与SoC频宽的需求来降低能源损耗,总计减少了50%的记忆体频宽使用,简化导入程序以加速上市时程。

至于Mali-T720则比Mali-400省电150%,标榜可快速导入,晶粒尺寸少了30%,但绘图效能则提升了50%。ARM表示,Mali-T720是专为Android所设计,市场上有一半的Android平板与20%的Android智慧型手机都采用Mali GPU,而Mali-T720则特别针对Android平台进行微调,而且是由Samsung Galaxy Note 3所采用的Mali GPU衍生而来,它属于入门级Android装置的解决方案,具备成本效益,可降低制造复杂度,且能快速上市。

上一代的ARM Mali GPU产品多只有8核心,目前多数的行动装置并不需要用到16核心,主要的需求应来自于平板电脑制造商。(编译/陈晓莉)













标签 ARM Mali GPU Element14代购 Future采购 Future代购 国外代购 国外采购

更多新闻