处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

摆脱传统PC依赖 AMD押宝嵌入式市场

摆脱传统PC依赖 AMD押宝嵌入式市场
来源:CTIMES 时间:2013-10-30
AMD 一直以来专注于 传统PC 市场上,在去年底甚至有95%的营收来自于于此。不过有鉴于日渐式微的传统PC市场,为了减少对其依赖,AMD希望逐渐减少在PC市场中的业务,其全球副总裁Arun Iyengar表示,AMD的目标是在2016年降低传统PC市场营收至50%,而其余50%营收则来自于嵌入式系统、资料中心伺服器等新兴成长市场。


附图 : AMD认为通讯网路市场将会是未来在嵌入式市场的成长关键。
事实上,AMD有信心地认为在今年年底前就能够达到20%的收入来自于非传统PC市场,能够达到这样的成绩,要归功于AMD针对快速成长的嵌入式市场推出一系列的产品,以满足各个市场的不同需求。根据IDC研究报告指出,除了原本传统嵌入式系统市场持续成长之外,具备高效能微处理器、联网功能及高阶作业系统的智慧系统将会是嵌入式市场中,下一个极具成长潜力的领域。此外,Arun Iyengar也指出,通讯网路市场将会是AMD未来在嵌入式市场的成长关键。

不过,Arun Iyengar表示,目前市面上却少有在品质、效能、功耗等方面能够符合智慧系统需求的嵌入式解决方案。为此,AMD发挥自家高效能、低功耗的优势,预计在2014年推出四项产品,包括两个x86架构的APU和一个CPU以及一个新的产品系列 - ARM架构的SoC,这四项产品都能够支援要求低功耗、多核处理、省电的设备。

其中,代号为Hierofalcon的64位元ARM架构嵌入式处理器,内建8个ARM的Cortex-A57处理器,时脉达2.0GHz,针对高效能嵌入式资料中心、通讯基础及工业应用等市场,预计明年下半年量产。Arun Iyengar有信心的表示,看好ARM架构产品在未来几年内将会有所成长。