处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Marvell全方位云解决方案点亮“connected+lifestyle”

Marvell全方位云解决方案点亮“connected+lifestyle”
来源:电子工程专辑 时间:2012-05-10

全球整合式芯片解决方案的领导厂商美满电子科技日前宣布推出端到端的云服务和基础架构平台,助力企业及消费者实现“connected lifestyle”。Marvell是一家能够提供用于支持三种云(私有云、公共云、家庭云)的网络、计算及存储解决方案和光纤及移动互连网络服务架构的公司。凭借着全方位的解决方案,无论是在家里、工作还是旅途中,Marvell都能有机的将数字生活的方方面面“互连”起来。

Marvell公司联合创始人戴伟立(Weili Dai)女士表示:“Marvell能够提供一整套覆盖移动、视频和云计算领域的端到端解决方案,我对Marvell在这一领域的地位感到非常自豪。今天,通过社交媒体和网络平台,数字生活延伸至我们工作和生活的方方面面。随着智能手机、智能电视和平板电脑在全球范围快速普及,人们正在将越来越多的数据存储至云端或从云端下载,而Marvell全方位的云服务平台能提供及时的、安全可靠的数据传输服务。我相信,凭借着十多年来在存储和网络领域的成功和创新经验积累,将帮助我们引领和驱动更新、更灵活的云解决方案。”

随着越来越多的人们利用无所不在、始终在线的方式来存储和访问关键的商业和个人信息,例如文档、图片、音乐和视频文件,为“互连生活”提供可靠支持的云技术面临不断增长的挑战和压力。Marvell是存储、网络和应用处理领域的行业领袖,其所拥有的创新解决方案延展至不断发展的云生态系统的各个领域。Marvell 在云服务和基础架构方面的解决方案涵盖以下四点:

私有云:工作地点灵活且随时移动的员工需要通过各种用户平台随时随地访问企业应用和数据,这需要一个更加有效和安全的网络。在本次Interop大会上,Marvell将推出端到端芯片解决方案,用以加速私有云服务的部署。

这些解决方案包括:

●创新的4x4无线网关技术,该技术采用Beamforming技术,为客户提供扩展的连接覆盖范围。

●集中式数据流量管理的商用芯片

●高密度40G数据中心的商用芯片解决方案

公共云:公共云是“互连生活” 方式的骨干,涵盖一系列社交媒体和电子商务服务,帮助实现数据内容(包括图片、图书、视频信息)在全球范围随时随地轻松存取。Marvell的公共云解决方案为混合计算和存储服务器提供理想选择,同时也是非结构化数据分析及快速访问的平台。在Interop大会上,Marvell 首次将展示:

●利用Marvell的ARM CPU、存储控制器及全套服务器软件的公共云服务/存储解决方案

●采用MIOPS技术的分层缓存,高密度的基于ARM的冷存储解决方案。其设计用于实现磁盘容量和功率电路间的平衡。

家庭云:随着诸如智能仪表、无线恒温控制器、互联网电视等设备的引入,今天的家庭数字化的色彩愈来愈浓。智能手机和平板电脑的爆炸式增长推动人们对家庭信息和系统进行随时随地(7X24)的访问的需求不断增长。基于在NAS 市场的领导地位,Marvell将在本次Interop大会上在推出家用服务器解决方案。该解决方案成本低、简单易用、轻松实现远程访问。Marvell是提供以下应用的家公司:

●一整套采用关键技术的平台。采用的关键技术包括低功耗ARM CPU、SOHO交换器、电源管理及连接解决方案。该解决方案覆盖4x4无线、Zigbee及有MIMO支持的G.hn技术。这些技术实现产品的快速上市,同时降低开发成本。

●业界每瓦性能的、低功耗、实时在线的家用服务器单芯片解决方案,打造新一代远程云服务的家用服务器,服务包括信息访问、智能能源管理、健康监测及个性化娱乐服务。

基础架构:基础架构是连接所有云——私有云、公共云、家庭云的基础。然而,移动互联网的爆炸式增长对现有基础架构的效率构成挑战。运营商正在构建WLAN、3G及基于4G/LTE的新一代网络。但是关键问题是,这些新的网络必须是可靠、安全、稳健的,同时能够扩容。在本次Interop大会上,Marvell将推出端到端平台解决方案,能够帮助服务提供商限度地提高网络性能,实现新增盈利,其中包括:

●为LTE“World Modem”及多模PON (Avanta)接入构建的平台

●应用于接入、传输、移动回程的真正的100G 线速,可编程的(Xelerated)网络处理器

●应用于电信级ATCA、服务网关及UPON OLT的商用单芯片、兆位级(TB级)交换平台