• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

高通副总裁:4G 普及速度将远快于 3G

来源:新浪科技
时间:2013-10-30

分享至:

10月29日上午消息,2013年安卓全球开发者大会今日在深圳召开,本届大会以“领衔互联创新, 智享移动世界”为主题,汇聚产业精英,探寻未来合作商机。美国 高通 公司副总裁沈劲发表了演讲,以下为演讲实录:

今天上午给大家分享的话题是移动重新定义了计算,移动是有史以来的平台,已经超过了广播、电视和电脑,以前我们经历过的和科技平台,它有多少用户呢?现在全球已经超过了33亿用户,移动的连接的数量已经达到了66亿,我们全球的人口是70亿,所以说移动的普及性是相当的广泛,同时,移动和移动终端对我们每个个人影响是巨大的,因为它已经深入的影响了我们工作、学习、生活的各个方面,同时它是我们每个人接触亲密,陪伴时间长的电子产品。

这么广泛和影响这么深刻的平台,我们知道已经定义了很多我们各行各业以及我们很多的概念。今天我们给大家做分享的就是我们所从事的领域,计算这个概念已经被重新定义了,我们现有的计算概念实际上是来自于80年代、90年代对PC的理解,今天在移动大浪潮下的新概念是什么?就是高度集成混合计算,大家知道移动终端首先是通讯工具,所以它的调试解调器是重要的单元,我们这上面有数据信号处理器、CPU、GPU,其他的处理单元或者说引擎还包括导航引擎、多媒体引擎,我们的拨号管理引擎,我们介wife的引擎等等,所以这个图上可以看到,混合计算是由多个专业的处理单元来进行协同工作这样的架构。

如果说大家今天在我的讲演里面只能记住一个概念,就是“移动处理器不是CPU”。举两个例子,刚才我们说专业的处理单元有很多,今天因为时间关系,我们只能讲到两个处理单元,一个和我们在座的开发者非常密切相关的,就是GPU,我可以这么说,GPU对移动终端或者用户体验的影响目前已经超过了CPU,至少在四大方面,这是和我们智能终端的体验是直接相关,是密切相关的,他们是UI,是我们的上网浏览器,是我们的游戏和导航界面,每当我们次接触一个新的终端或者我们要来看一下朋友的手机到底有什么不一样的时候,我们会发现我们首先应用操控的是对UI进行滑屏,你做这个动作的时候,你的感知就是由GPU来决定的。

安卓4.3,安卓的趋势更多的是GPU还有DSP,这儿列举了ONGES3.0很多新的个性,从我们支持更多的对象,包括增加多个本领,支持遮挡查询等等,总体来讲,用了ONGES3.0以后,我们的画面更绚丽,3D更加生动,开发效率更加提高。很高兴的就是高通是率先支持安卓4.3支持ONGES3.0的。

第二个我想举的例子就是ESP,大家对ESP的理解可能比较陌生,实际上ESP用于多媒体很多人机界面感知的体验和创新,它是重要的体验引擎,两三年前iPhone做起了语音,做起了人机交互的作用,你每次用的时候必须点一个麦克,这样你可以录一段话,现在我们通过DSP可以推出永远在线,手机像人的耳朵一样,可以永远在线,我们高通给大家提供的能力就是语音唤醒,手机在待机状态说hello,他就能够唤醒,然后你就可以做一些操作。除了唤醒之后还可以做视频,处理各种感应器信号处理和图形的增加。在DSP上面做工作和CPU上做工作,差别是什么呢?差别就是CPU的开启用的功率是1W或者几W系列,而ESP是毫瓦,让手机做各种各样的感知,包括现在的手机可以敲机唤醒,你必须永远在线。用到ESP以后我们的功耗使用下降了,CPU使用也下降了。

因为时间关系,我们介绍了GPU和ESP,没有办法讲到很多能够专业处理的引擎,但是这边可以给大家总结的,经过几年的发展,智能手机已经进入新的发展阶段,我们称之为2.0阶段。如果讲1.0,它主要的发展是增加了一些配置,比如屏越来越大,CPU的核多了,进入新阶段以后,我想我们的消费者更关注的是和他们生活、工作、学习密切相关的体验,也就是进入2.0以体验为中心的阶段,现在我们来举三个体验的例子。

个体验大家使用的非常多,拍照、摄像,用到处理器里面哪些引擎呢?首先是让手机智能感知我们在什么场景中进行拍照或者摄像用到传感处理器,如果我们用到计算型的摄像,先进的图片剪接要用ISP、ESP等。我们要稳定我们的拍照和设想,同时我们要有一个高峰定位的处理也要用ISP和传感处理器。二是在座刚才说的90后,很多体验都是围绕游戏,游戏又需要哪些体验引擎来支持呢?刚才讲到了GPU是直接的,它提供高质量的画面和必增的效果引擎。另外你玩游戏的时候,你还是要有很好的影响效果,同时,我们要有一个很绚丽的画面、很高清的画质,这是通过CPU和ESP获得的。三是我们很多人从外地到深圳,也就是旅行的体验,需要处理器哪些引擎呢?我们要无缝连接和漫游的 3G 、 4G 以及wife引擎的支持,也需要导航位置引擎的支持,我们如果要知道周边有哪些餐厅我们就要启动位置和导航的引擎,也需要和同事、家人继续保持沟通对话和短信方面的,ESP可以做更清晰的语音方面的支持。当然,我们在外地出差,基本的要求,就是这个手机不能到中午没电,也就是全天候的续航,这就是电源管理的引擎支持。

刚才我们讲到了移动的能量非常大,已经重新定义了计算的概念,不再是PC年代的计算,而是到移动时代新的计算概念。今年是我们4G商用的元年,4G给我们的用户体验做了崭新的升级,我们会发现3G和4G无缝的叠加,这是给我们带来体验基本的保证。在有4G覆盖的时候,我们马上可以享受到4G带来的高速宽带和没有延迟的体验,当然有些地区没有4G覆盖的地方,3G功能仍然是不打折扣的。

4G能更方便的实现全球的蔓延,我可以预测,今年下半年,将有非常多4G的手机或者能够支持4G的手机将要上市,4G普及的速度将远远快于3G普及的速度。它不是从阶段所谓高端逐渐、逐渐延伸到低端,它一下子就会到千元的级别,实际上很多的芯片模块,实际上本来已经有了4G的功能,现在你使用了以后,当覆盖能支持的时候,只要打开4G的模块的时候,你就能够享受到4G的服务,所以作为开发者一定要用这样的理念指导你们下一阶段的开发。

有很多用到大的宽带已经是非常低的延迟的网络环境,很快可以到来,而且用户的数量在年一下子可能会达到上亿的级别。实际上道理很简单,将来手机支持4G和只有3G的手机价格上没有区别,作为消费者肯定选择4G的手机,也许现在还不能用到这个功能,但是一旦覆盖,马上就可以开启4G,享受4G提供的崭新体验。这一个是基于事实,4G在全球一个标准,但是有两个标准,4G在很多地区推动很成熟,现在已经有2.2亿全球的用户。

后我想介绍高通也得益于移动的浪潮,我们在移动重新定义,很多概念、很多行业当中,我们也重新定义了。我们的合作伙伴有100多家是在中国,我们也非常努力能够服务和支持他们,已经上市和即将上市的基于高通的平台。在此,谢谢我们的各位合作伙伴。感谢大家!

标签 高通 4G 3G 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网

更多新闻