处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

莱迪思推出可扩展升级的拓扑结构电源管理架构

莱迪思推出可扩展升级的拓扑结构电源管理架构
来源:电子工程专辑 时间:2012-05-10

莱迪思半导体公司日前宣布一个可扩展的、在系统可升级、星型拓扑结构的电源管理架构,可以用于各种需要多于12个电源电压的电路板。针对屡获殊荣的Platform Manager器件,莱迪思同时提供了两篇新的应用文章,使客户能够迅速采用这个新的架构。

“电路板上的电源电压的数量一直在稳步增加,”莱迪思半导体公司战略营销总监Shakeel Peera说道。 “这些新的应用文章有助于在单片Platform Manager器件中加快实施集中的,可扩展和灵活的电源管理算法。”

电源管理功能,包括电源定序、监控、热插拔控制,复位和其他监控信号的产生。电路板上的电源数量增加时,电源管理功能的复杂性随之显著增加。应对的解决方案往往需要使用多个电源管理器件。因此,设计人员通常被迫分割整个电源管理任务,并使用分布式算法用多个器件来实现,这是昂贵和费时的方法。在电路板的调试阶段,这种方法的不足之处很明显,调整和修改设计迫使重新设计电路板并导致代价高的工程延误。Platform Manager器件能够实现集成的电源管理方法,另一方面,又降低了成本和增加了电路板的可靠性。

应用文章阐述了可以不受限制地访问电源状态指示器和控制所有电路板管理的功能。设计人员能够轻松地修改他们的算法,以满足不可预见的电源管理要求,并限度地减少重新设计电路板的需要。

两篇新的Platform Manager应用文章

AN6089:现场升级支持可扩展的集中电源管理

●介绍如何将Platform Manager器件用作为一个集中控制器,实现灵活的定序和精密监测电源电路板上多达36个电源电压。

●讨论使用星型拓扑结构和快速的串行接口,使用添加的莱迪思Power Manager II器件,以提供无缝,可扩展的解决方案来管理多达36个电源电压。

AN6088:用Platform Manager在现场升级实现故障安全时序

●介绍如何进行现场更新,如果现场更新被中断,采用故障安全时序备份,恢复电路板工作的电源管理算法。

关于Platform Manager系列

创新的Platform Manager产品系列包括两款器件,LPTM10 - 1247和LPTM10 - 12107。LPTM10 – 1247器件可以监控12个电压幅度,并支持47个数字输入和数字输出,而LPTM10 – 12107可以监控多达12个电压幅度,并支持107个数字输入和数字输出。从功能上看,这些器件包括电源管理部分和数字电路板管理部分。电源管理部分包括可编程的阈值、精度为0.7%的精确差分输入比较块、48个宏单元CPLD、可编程的硬件定时器、一个10位模拟数字转换器和一个用于电源的微调和裕度微调块。数字电路板管理部分包括一个640 LUT的FPGA和可编程逻辑接口I/O。

开发套件和参考设计支持所有莱迪思混合信号产品系列,从而加快、方便了产品的开发。