• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

泰克新增便捷式波形监测仪WFM2300

来源:21ic
时间:2013-10-23

分享至:

泰克 公司宣布,对其获奖的 波形监测仪 产品系列进行扩充,新增了用于安装及维护应用的便捷式 WFM2300 系列。WFM2300提供了一系列测量和监测特性,来帮助工程师快速隔离、诊断和解决系统问题。除了提供现有WFM2200产品具备的所有特性以外,WFM2300还提供眼图和抖动测量功能及电缆模拟器/ 余量测试、带有SFP(小型可插拔)模块的光纤接口、杜比E码流监测及响度计。

“作为我们波形监测仪产品系列的成员,WFM2300受益于数十年的悉心研发和来自众多使用泰克波形监测仪的全球广播业者的客户反馈。” 泰克公司视频产品线总经理Eben Jenkins表示,“WFM2300是我们致力于创新的一个典范,它是市场上首个提供众多所需特性来支持广播设施中使用的各种接口的便捷式波形监测仪,可帮助减少在现场需要的设备数量和降低整体运行成本。”

WFM2300极其便捷(高8.5英寸x 宽8.2英寸 x 厚1.4英寸,加上电池总重4磅),耗电量低,带有采用LED背板的明亮大尺寸LCD屏和可更换电池,是工程师在现场或广播设施中查除问题的理想选择。眼图/抖动测量功能可帮助识别物理层的问题;电缆模拟和余量测试功能(泰克独有)能够帮助确定系统的同轴电缆余量,以确保其不会达到“数字突变”(digital cliff)而使得传输误码率显著增加。工程师还能使用各种状态显示来确保遵守各种标准以及验证音频、视频和数据规范。从支持Genlock(同步锁相)功能的嵌入式测试信号发生器输出的视频/音频测试信号,可用于识别穿过同轴电缆和光纤接口的信号路径。

WFM2300提供了可针对每个设施中的特定应用来定制的可选特性。除了作为标配的SD/HD/DL/3G-SDI、AES/EBU、LTC和复合同步信号支持(3G-SDI是选项3G)以外,还可以选择光纤SDI接口选项(选项SFP)来为广播设施提供监测SMPTE 297 SDI光纤传输系统的功能。这避免了对外置光纤/电转器单元的需要,为用户提供了更大的灵活性并减少了工程师需要携带的设备数量。对于播送杜比E信号的广播设施,WFM2300提供了选项DBE来监测输入杜比E信号的峰值音频电平和元数据,以验证通道的活动,而无需使用外置杜比解码器。音频响度监测是广播设施内的一项重要监测任务,响度选项(选项LOUD)允许用户直接从显示在屏幕上的数值式LKFS/LUFS单元读取音频电平值。这避免了从间接测量结果(如音箱)推导响度水平的需要。WFM2300的数据选项(选项DATA)可帮助工程师验证ANC数据包的存在和查除设施内的问题。

标签 泰克 波形监测仪 WFM2300 电子研发 Digikey采购 Digikey代购 小批量芯片 芯片代购

更多新闻