• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

LiFi:把每一个灯泡都变成超高速WiFi

来源:雷锋网
时间:2013-10-22

分享至:

上帝说要有光,于是世界有了光。跟着群众说要有WiFi,于是澳洲的一个技术宅发明了WiFi。而现在天朝的一拨技术宅将两者结合了起来,于是有光的地方就有了WiFi——这个说法有没有世界大同的赶脚?

复旦大学的研究人员近宣布研制成功了一项新技术——采用光来替代无线电波传输数据,新技术会比现有WiFi快上10倍。

在城市区域,当下WiFi信号的传输都处于高度密集的信噪中(大部分是别的WiFi);同时WiFi本身由于电磁波的限制带宽具有上限。

离你近的灯泡提供10X的数据传输速度

如果你的数据可以通过更高频率的信号传输呢,而且不需要国家颁发的频谱许可(不过在天朝好像不太可能)。光和无线电波一样都是电磁波,但它的频率大约是WiFi信号频率的10万倍。所以 LiFi 的技术实现也就是通过高速闪烁的灯泡来传递信号。

首先,数据是通过LED灯泡传播的。灯泡闪烁的速度极快,每秒能达到数十亿次,所以肉眼根本感觉不到它在闪烁。之后无论PC还是移动设备上的接收端(基本上会是一个小摄像头的形态),会通过可见光解码数据。

LiFi的限制跟下一代WiFi类似

LiFi的死穴在于用户必须处在灯光的照射之内。理论上普通的灯泡也能改造成LiFi,但它不能穿墙;除非另一个房间也安了LiFi,否则信号就会中断。

下一代的超高速WiFi也有类似的问题,采用比当前更高的频率,带宽更高,但它同样不能穿墙。

目前不少的工程师和创业公司,比如法国的Oledcomm都在试验LiFi技术。复旦的演示展示了四台PC通过一个灯泡实现联网。其他的研究方向还包括使用不同颜色LED传输数据。

由于LiFi的属性限制,所以它注定不能完全替代现在的无线设备。不过它可以补足WiFi的覆盖区域:比如医院这种需要降低无线信号的区域,还有水下这种WiFi无法运作的区域。


标签 LiFi 高速WiFi 无线数据 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索

更多新闻