• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Android支持4K 多余还是必须的?

来源: leiphone
时间:2013-10-22

分享至:
随着推出的 4K 产品越来越多,很多人不再说它是毫无用处的,作为1080P的继任者,4K视屏许诺要改变我们的视觉体验,从电视、电影、内容上将带给我们前所未有的水平细节, 甚至Note 3都支持4K拍摄了,但是 Android 支持4K,是真有用还是纯噱头?

毫无疑问,4K视频是未来,而它能被公司放到位,归结于市场发展的促进。

4K不可避免

公司都相信独特的科技特性会为他们赢得潜在买家,4K也被包括在其中,之前GS4融合了无数个传感器和App,诺基亚1020内置了42M摄像头,的Note 3则直接支持录制4K视频了。

到现在为止,分辨率仍然收获了一堆注意力,显示屏也一年比一年明亮,高清输出也一直是个亮点。不过HD现在可不如过去,不到4K可能都吸引不了用户的注意力。

先驱者

如果你还记得你的个HD TV,你肯定记得那种突如其来的薄感,突出的屏幕分辨率小表格,近在咫尺的画面,给你的冲击力有多大。然后你果断抛弃了老式的CRT电视。

这是2003年的事了,今天1080P已无处不在,75%的美国人都有HD电视,计算机流行的显示屏也是全高清,所以电视制造商和手机制造商都卯足了劲想要生产前所未有的分辨率,4K就这样成了众矢之的,直达3840*2160的分辨率。手机制造商中LG的5.5寸屏就接近4K,Ortus科技9.6寸屏也接近4K。



为什么是4K?

4K分辨率是1080P的两倍,大屏电视使得4K越来越成为主流,4K照相机也为4K影片提供了越来越多的片源。而现在智能手机也开始提供清晰的4K片源。

4K的利弊

优势: 4K的好处就是你可以捕捉惊人的4K视频,让视频质量显著改善,4K之后视频分辨率上升到3840*2160,相比1080P的 1920*1080,4K接近800万像素,1080P只是200万,这中间有巨大的差别。

对于那些精通视频编辑的,4K意味着剪切的不用太多损失,稍有损失也还是个HD视频。就拿Note 3的13MP BSI摄像头来说,可以拍摄26—35fps的4K视频,视频长度5分钟,文件大小1.5GB,虽然目前还不是必要的,但从你的手机拍出这样质量的视频还是激动人心的。



4K内容是惊人的,在明显放大的情况下没有丢失任何画面质量,比起现在的1080P可要强多了。所以更多的像素是它明显的优势。

劣势: 4K视频的成本不低,不论是支持4K拍摄的工具,还是播放4K所需的PC软件,消耗的大量电池寿命还文件本身的大容量。高通作为家生产支持4K处理器(骁龙800)的厂家, 还没就即将到来的压缩和比特率使用作出明确的想法。就像智能手机没法很快代替DSLR,Note 3上没法实现好莱坞大片的拍摄。



相关研究表明Note 3抓取的4K镜头可以以50mbps的频率播放,这种视频文件不是一般的智能手机能支持的。

小结:

毫无疑问4K是未来,超高清HD视频和内容有能力重新定义我们的媒体经验,虽然它进入大众市场还需要几年,但随着越来越多的4K显示屏进入市场,他很有可能因为消费者的冲击而提早降低价格。未来几个季度,我们将看到更多价格合理的4K相机和智能手机进入这个市场。

后到你了,你打断买一个4K电视吗?你认为4K视频是用力过猛吗?消费电子正准备权利迎接4K,甚至计划8K,在评论中告诉我们你的想法吧。













































标签 Android 4K 小批量现货代购 大联大采购 大联大代购 Element14采购 Element14代购

更多新闻