• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

德仪/英特尔加码投入 Arduino发展添助力

来源:新电子
时间:2013-10-21

分享至:

开放原始码硬体平台 Arduino 近期发展再添柴薪,除 英特尔 (Intel)正式宣布将与其展开合作外,既有协力夥伴德州仪器( TI )亦推出性能更强的新一代开发板Arduino TRE,皆将有力Arduino扩大市场应用版图。

Arduino社群共同创办人Massimo Banzi表示,透过将英特尔解决方案导入到Arduino开发板,将有助打造出更多令人耳目一新的开发载具,并协助促成令人振奋的创新成果。

在此同时,英特尔也发表Galileo开发板,其是新系列Arduino相容开发板中首款采用英特尔架构的产品,能执行开放原始码的Linux作业系统以及Arduino软体函式库,且允许使用者在Mac OS、Windows、Linux等不同系统中编修/撰写程式。

据了解,Intel Galileo系采用英特尔32位元单核心Quark X1000系统单晶片(SoC),其运作时脉可达400MHz,可适于用来设计简单的互动装置,如回应社群媒体内容的发光二极体(LED)显示灯号、自动化家电及智慧行动装置遥控机器人等。

除加入英特尔新力军外,Arduino平台效能也在德州仪器推出搭载Sitara AM335x处理器的Arduino TRE开发板后,大幅跃升至新的里程碑。Banzi指出,在德州仪器Sitara AM335x处理器的助力下,Arduino TRE开发板将具备高达1GHz的运算效能,可用以执行完整版Linux作业系统。

也就是说,Arduino使用者不再需要个人电脑(PC),就可获得Linux的完整功能以及乙太网路、XBee无线电广播、通用序列汇流排(USB)与控制区域网路(CAN)等各种连结选项,从而可利用高解析度液晶显示萤幕(LCD)、硬体加速3D绘图,以及更多的连结功能,来开发更高阶应用,如三维(3D)印表机、自动化建筑闸门、自动化照明装置、透过感测器搜集/分析资料的无线遥测集线器,以及各种需要高阶控制装置与即时运算的自动化应用设备。

据了解,安谋国际(ARM)Cortex-A8架构的处理器Sitara AM335x,其运作时脉可达1GHz;因此Arduino TRE与Arduino Leonardo或Arduino Uno两块开发板相比,其运作速度可提升约一百倍。












标签 TI 英特尔 Arduino 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购

更多新闻