• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

海力士带头,DRAM营利率创3年新高

来源:精实新闻
时间:2013-10-18

分享至:

市调机构IHS 17日发布报告指出,拜高平均售价(ASP)之赐,全球 DRAM 产业第二季营业利益创近三年新高,自季的11%倍增至27%,仅次于2010年第三季的33%。

在连6季衰退之后,且面对PC市场持续萎靡的状况下,DRAM获利表现连续2季攀升,期间DRAM产品平均单价季涨4%,而第二季更是跳增12%。IHS看好DRAM这股逆转气势将可一直持续至2013年底。

当季表现亮眼当属南韩的SK 海力士 ,该公司营利率达33%,而居次的尔必达(Elpida)也有32%,两者都优于DRAM龙头三星的28%。另外,有三家DRAM厂第二季营利也由负翻正,分别为美光(Micron)12%、华亚科技(3474)27%,以及华邦电子(2344)6%。

80、90年代甚至2000年时期,PC一直是DRAM的需求主力,占比在65%至85%之间。不过,自2012年第2季起,PC对DRAM需求比重已降至5成以下,取而代之的是行动装置需求飞速成长。

标签 海力士 DRAM ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购 大联大代购

更多新闻