处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

士兰微电子推出内置高压三极管功率开关的开关电源

士兰微电子推出内置高压三极管功率开关的开关电源
来源:华强电子网 时间:2012-05-04
 

2012年,杭州士兰微电子公司在绿色电源控制器领域继续推出新品----内置高压三极管功率开关的原边控制开关电源SD6955。该产品采用PFM调制技术,提供精确的恒压/恒流(CV/CC)控制环路,具有非常高的稳定性和平均效率,可广泛适用于高压射灯、球泡灯、PAR灯等LED照明领域。

 

SD6955是离线式开关电源集成电路,内置高压三极管,并带有峰值电流补偿的高端开关电源控制器,采用了士兰微电子自主知识产权的专利技术。通过检测变压器原级线圈的峰值电流和辅助线圈的反馈电压,间接控制系统的输出电压和电流,从而达到输出恒压或者恒流的目的。在一定的输出功率范围内,可通过反馈电阻设定输出电压和通过峰值电流采样电阻设定输出电流。另外,芯片也可以根据需要设置峰值电流补偿,以达到输出电流调整率,满足驱动LED串并联不同方案的需要。

 

此外,芯片内部集成了温度保护、环路开路保护、限流电路、过压保护、欠压锁定等多重功能电路,以保证芯片的工作环境正常,延长其使用寿命。

 

目前,SD6955适用输出功率3~5W,平均效率大于68%(采用1.8米AWG28线缆),待机功耗小于100mW,输出电流的精度严格控制在±5.0%以内,整机对空气的ESD能力大于±15KeV。

 

SD6955基于士兰微电子自行研发的0.8微米BiCMOS工艺制造,采用了内置高压三极管的SOP-7封装形式,具有集成度高、占板面积小、便于整机调试等突出的特点。采用SD6955设计整机系统,无需光耦和Y电容,可省去次级反馈控制、环路补偿,仅需极少的外围元器件即可构成完整的电源系统,大幅节省了系统耗电并缩小了电路板体积,有利于用户精简设计布局,降低开发和制造成本。

 

LED照明今后的发展趋势是更低的低待机功耗和更高的能量转换效率,士兰微电子将持续在该领域投入研发力量,不断推出新品。