• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

博通发表基于ARM的64位服务器芯片架构

来源:ithome
时间:2013-10-17

分享至:
博通 准备利用64位元的 ARM v8-A架构授权来打造针对NFV化的系统单晶片,也将与ARM共同发展开放与标准化的NFV软体环境。

专注于宽频及无线等通讯半导体的博通(Broadcom)在周二(10/15)发表了采用64位元ARM核心的新一代多核心处理器架构,打造支援网路功能虚拟化(Network Functions Virtualization,NFV)且具伺服器效能的新CPU核心,并将与ARM合作共同发展基于ARM生态体系的NFV软体环境。

博通准备利用64位元的ARMv8-A架构授权来打造针对NFV化的系统单晶片(SoC),此一具备4指令执行(quad-issue)与4执行绪(quad-threaded)功能的SoC将采用16奈米的FinFET技术,每核心时脉为3GHz,标榜可提供真正伺服器等级的效能,可望于2015年量产,预期将会对网路基础架构及资料中心带来巨大影响。

博通是在今年1月取得ARMv8的技术架构授权,ARMv8为ARM首款支援64位元指令集的架构,亦相容于32位元。ARM已于去年10月发表采用该架构的Cortex-A50系列处理器。

博通表示,来自连网装置与云端服务之网路流量的爆炸性成长创造了服务供应商必须迁移云端网路的需求,因为云端网路具备了可动态变更服务与任务的弹性,为了支持新一波的虚拟化,博通所打造的新一代处理器将会锁定资料处理的运算效能,以及网路功能的吞吐量进行化。

博通处理器及无线基础设备总经理Ron Jankov则指出,透过ARMv8-A,以及博通在CPU核心、全面虚拟化,与采用16奈米FINFET技术的创新下,将进一步扩大与竞争对手的距离。

此外,博通也将与ARM共同发展开放与标准化的NFV软体环境,双方将携手推动相关的程序设计模型、工具链、应用程式设计介面及网路函式库等,目标是打造一个跨平台与指令集的可携式软体环境。(编译/陈晓莉)















标签 博通 ARM Future采购 Future代购 国外代购 国外采购 国内采购

更多新闻