• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

福禄克首推针对蜂窝卸载部署频谱的分析工具

来源:21ic
时间:2013-10-16

分享至:
禄克网络宣布推出AirMagnet Spectrum ESTM,业内个无缝针对 蜂窝卸载部署 的现场测试和故障排除设计的 频谱 分析工具,包括分布式天线系统(DAS)和小型基站。

经济便携的AirMagnet Spectrum ES可帮助提高现场工作效率。它包括业界首个射频干扰源自动分类和定位、自动化定位运营商和技术频谱扫描设置以及直观的网络可见性;在项目生命周期的每一个阶段都需要用其进行验证和故障排除。这些特性可确保卸载部署及故障排除得以快速正确地执行。

鉴于绝大多数移动流量源自室内、移动数据的使用量暴涨、3G正在向LTE过渡,以及商业环境中需要一致性的覆盖和容量,这个市场的基础设施增长强劲,以便卸载宏蜂窝流量。但是,这些DAS(室分系统)、小型基站和Wi-Fi的部署缺乏一种经济便携并能改进现场测试工作的工具,因此,无法在客户地点高效地实施涉及多个团队的安装项目,不得不共用笨重且昂贵的实验室用测试设备,而这些设备缺乏合适的功能、部署缓慢并且经常导致代价高昂的重测和返工。

Presidio公司移动业务经理Samuel Clements表示:“多个团队共用一个测试工具减缓了我们的项目实施,并且可能导致安装人员只能等待问题的出现,而无法在安装时随时进行测试。这种做法效率低下,而这样的工具实际上也不是专为室内蜂窝卸载测试而设计的。这就是为什么我们很高兴使用 福禄克 网络新推出的AirMagnet Spectrum ES。”

AirMagnetSpectrum ES极为敏捷并便于携带,可支持Windows 7或Windows 8笔记本电脑或平板电脑,简化了现场的测试工作(完整的兼容性信息见产品数据表)。它的价格也大大低于其它类似工具,确保每个团队都能有工具在手,从而加快部署速度。

而且,AirMagnetSpectrum ES不仅具备任何频谱分析仪中必须有的核心频谱分析,而且可以更高效地测试DAS和小型基站部署。它内置的自动化检测和定位功能,用于检测许可频带内的RF干扰源,从而确定干扰造成的性能问题的根本原因。它还提供自动化定位技术或载波频率扫描以减少容易出错的手动频率配置,并且提供用于检测LTE、UMTS、CDMA和GSM数据/语音事件以及载波/技术重叠的创新核心频谱数据可视化功能。

它简洁、易于使用并且拥有广泛的功能,确保拥有不同技能的技术人员能够从初的基准测试到安装再到后续维护工作,在每个项目阶段持续使用AirMagnet Spectrum ES。

福禄克网络无线局域网事业部副总裁Chia-Chee Kuan表示:“福禄克网络是的网络与Wi-Fi测试设备提供商,我们很高兴能把相同的技术实力扩展到蜂窝领域。福禄克网络包括AirMagnet Spectrum ES在内的每个工具都是为了提升现场的测试效率并简化故障排除,从而加快项目完成并确保一切顺利。”

标签 福禄克 蜂窝卸载部署 频谱 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购

更多新闻