处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

新四核智能手机芯片LC1813大幅降低智能手机的技术门槛 (1)

新四核智能手机芯片LC1813大幅降低智能手机的技术门槛 (1)
来源:eefocus 时间:2013-10-15

随着智能移动终端成为通信产业热点,大家对处理器提出了更高的要求,多核和多模的支持成了未来移动终端的发展趋势。作为中国移动通信标准TD-SCDMA技术的领跑者,联芯科技在处理器领域从单核到双核再到四核一度领跑,近年发布的TD-SCDMA 智能手机 芯片LC1810成为了业内首款双核TD智能手机芯片。

该公司今年再次推出首款四核TD-SCDMA智能手机芯片LC1813,打破了海外供应商对于四核手机芯片的垄断,大幅降低了国内厂商推出四核TD-SCDMA智能手机的技术门槛。除此之外,联芯科技还积极介入 平板电脑 领域, 四核处理器 LC1913也为平板厂商带来新的选择。日前,联芯科技2013移动智能终端峰会在深圳举行,让深圳厂商近距离感受了联芯的优势。

联芯科技副总裁刘积堂介绍了的四核产品LC1813,它具有一个强大的“内芯”世界。该产品具有4个Cortex-A7内核,每个核心工作频率可达1.2GHz。同时,它拥有一个双核的GPU,支持1300万的像素,也支持1080p的编解码。此外,它还支持Wi-Fi Display标准,以及双卡双待的标准配置。

LC1813芯片内置有ARM NEON媒体处理引擎、FPU浮点运算指令集以及达512KB的二级缓存,能够大幅改善系统运行能力。内置的多媒体处理器Mali400,能够帮助客户开发出高性能的多媒体智能终端,满足消费者摄像、高清视频播放和拍照等娱乐需求。另外,它还支持TD-HSPA/EDGE双模自动切换,具备高速网络数据接入能力。

四核LC1813 CPU的运算能力比双核LC1810提升了52%。在安兔兔上跑分,双核A9的LC1810达到7700多分,四核的LC1813则达到12500多分,LC1813整体性能较LC1810提升了62%。通过跑分可以看出,LC1813完全具备了主流四核芯片的水平。

LC1813集成了Mali400-MP GPU,三角形渲染能力每秒达45M,像素填充率每秒达8.32亿。在软件接口方面,它支持OpenGL ES2.0和OpenVG 1.1引擎,GPU的游戏兼容性好。LC1813内置的1300万像素摄像头,可以缔造非常清晰的画质。

联芯提供的软件包支持自动对焦、电子防抖、笑脸识别、情景模式和微距模式等ISP。LC1813符合Wi-Fi Display标准,可以将手机上的视频通过无线方式上传到大屏幕电视机上进行播放。另外,该产品很多指标都超过了同类产品,例如,GPS冷启动搜星只需要38秒,在导航、定位的应用上可以给用户更好的使用体验。在功耗方面,LC1813的表现也相当优异。

LC1813在PCBA设计上支持6层PCB,可以节省全部的TD-SCDMA SAW滤波器,在后续移动要求的E频段上的SAW滤波器也可以节省。同时,它可以采用更低成本的26MHz的晶体,整体BOM器件数可以控制在480颗以内,整体方案还将持续的进行成本优化,给客户带来更有性价比的产品。

联芯的LC1813芯片提供了Turn-key的解决方案,该公司提供完整的原生态Android 4.2版本为客户进行开发,也可以直接量产。另外,联芯花费了大量的力量和资源在公司内部建立了一套模拟中国移动入库及入网的环境,可支持96%以上的用例自测,方便客户提前进行入库的相关测试,加快入库时间。