处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

美高森美发布用于安保和预防损失应用的下一代手持式人体筛查解决方案

美高森美发布用于安保和预防损失应用的下一代手持式人体筛查解决方案
来源:21ic 时间:2013-10-14
美高森美 公司(Microsemi Corporation)发布用于 安保 和 预防损失 应用,具有增强金属检测功能的下一代AllClear®手持式筛查仪。增强型AllClear筛查仪现在带有集成式金属检测器,可让用户更精确地检测可能隐藏在人体上的金属物品,以及陶瓷、塑料、液体、凝胶、粉末和纸张物品。从今天到9月26日,美高森美在第59届美国国际安防展(ASIS)的276号展台演示AllClear筛查仪,展会地点是美国芝加哥。

AllClear是世界首个集成被动毫米波检测技术的手持式image-free筛查仪,采用电池供电,通过检测隐藏在人体上的物品自然生成的毫米波的极小变化,提供了高水平的隐藏物品检测功能。设备无需发射任何辐射和生成任何影像来实现,可让用户检测隐藏的物品而无需显示解剖细节,以期保护隐私。AllClear筛查仪还可以减少侵入式搜身(intrusive pat-downs)需求,进一步消除隐私问题。

美高森美公司AllClear手持式筛查仪用于广泛的安保和预防损失应用,示例包括:

· 雇员/来访者筛查:仓库、零售或制造分配和执行中心

· 过滤检测点:军事装置、法院、边界交叉点、监狱、政府、私人和公共建筑

· 高安全性装置:石化厂、核能设施、国家历史文物,以及其它关键性基础设施

· VIP保护

· 乘客筛查:地面、水路、铁路和航空等等

· 活动场所:体育场馆,以及文化活动场所

美高森美公司RF集成解决方案部门副总裁兼总经理David Hall表示:“美高森美的专利被动毫米波技术是基于辐射的筛查仪的安全有效的替代解决方案,并且可以保护受检人员的隐私。与传统的金属检测仪相比,这项技术可让操作人员检测更远范围的物品,包括非金属违禁品,比如麻醉药、塑料炸弹、电子产品等等。”

AllClear: 如何工作?

所有的人员和物品均生成毫米波能量,这是电磁发射的自然生成形式,具有不同的功率水平。美高森美公司的AllClear筛查仪检测个人或个人可能带有的任何隐藏物品所发射毫米波的功率差异,通过识别人体和物品生成的辐射之间的不同能量水平所创建的“边界”,可让用户快速轻易检测物品,比如武器、电子设备,甚至隐藏的现金或文件。

AllClear筛查仪还通过在设备顶部的LED灯,采用视觉方式提醒用户隐藏的物品,也可以采用声音或振动方式,这取决于所选择的模式。

AllClear筛查仪易于使用,仅仅需要单人操作和低限度的培训。要观看这款创新筛查系统的视频短片,请访问网址AllClear Video。

AllClear特性

· 安全的被动毫米波技术:无辐射、无侵入并保护个人隐私

· 具有高吞吐量的实时检测

· 电池寿命:3.7V锂离子电池,提供长达16小时连续使用

· 体积:18.38”x3.54”x2.83” (467 mm x 90 mm x 72 mm)

· 重量:1.675磅 (0.68 kg)

· 质量保证:一年标准质保,可以选择延保

美高森美安保解决方案

除了筛查系统之外,美高森美公司的安保产品组合包括广泛的信息保障(information assurance IA) 和防篡改(anti-tamper, AT)解决方案,包括FPGA、 SoC、加密解决方案、加密固态硬盘、知识产权和固件。美高森美公司还提供全面的安保相关服务,并且在其可信设施中提供设计、组装、封装和测试服务。

供货

美高森美公司现在提供下一代AllClear筛查仪,并且提供现场和非现场 AllClear培训课程。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19233次
2 1N4001 0.19MB 15213次
3 DAC1220E 0.95MB 13332次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13295次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11389次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 9017次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6729次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6503次
9 DS1337U+ 0.28MB 6457次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6411次