• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

计算无所不在 英特尔移动创新加速度

来源:EEWORLD
时间:2013-10-12

分享至:

未来,人将会为多少智能设备所围绕?计算创新的引领者 英特尔 对此充满了想象空间。

智能手机和平板电脑远非移动计算的终形态,它们只是拉开了正快速变革的移动技术盛筵的冰山一角,甚至炙手可热的可穿戴设备也只是刚刚起步。咨询公司Gartner预计,在不久的将来,人们热议的物联网也将成为新的技术趋势:到2020年,人均对应的物联网设备约为现在的12倍,总量多达300亿台。

这是一个计算无处不在的新时代——每个设备、每个物体都具备计算能力。这意味着集成的计算解决方案必将向尺寸更小、运行速度更快、功能更灵活、产量更大的方向演化,而且芯片的能耗必须更低,正如英特尔信息技术峰会所演示的那样,用一杯红酒就能驱动酒杯里的微处理器,打开电源、感知环境,并将图像发送到显示屏上。

英特尔认为,这是一个“超移动”的时代。从平板电脑、手机到可穿戴等超移动设备,英特尔将面向各个快速发展的细分市场,计划在明年及未来几年不断推出新产品,包括全新的更低功耗产品系列,以加快英特尔在超移动设备领域的发展步伐。

Bay Trail:首款应用于移动设备的 22纳米系统芯片

英特尔在9月初推出了研发代号为“Bay Trail”的新产品,将使英特尔在平板和二合一设备市场上带来突破。这是英特尔首款用于移动设备的22纳米系统芯片(SoC)。

“Bay Trail”处理器系列基于英特尔2013年5月推出的低功耗、高性能“Silvermont”微架构。其中,英特尔凌动Z3000处理器系列(研发代号为“Bay Trail-T”)是英特尔首个移动多核系统芯片,也是英特尔迄今为止面向平板电脑和其它纤薄移动设计功能强大的产品。它在性能、电池续航时间、图形处理能力和丰富功能之间实现了完美平衡,可为用户带来快速、流畅的使用体验。

全新“Silvermont”微架构所具备的出色灵活性,可允许不同的系统芯片满足多个细分市场的需要,其中包括面向入门级二合一设备、笔记本电脑、台式机和一体机系统的全新英特尔®奔腾®处理器和英特尔®赛扬®处理器(研发代号为“Bay Trail-M”和“Bay Trail- D” )。

“Bay Tail”系统芯片系列可支持使用一种硬件配置同时运行Windows 8和Android操作系统,为英特尔客户提供了更广泛的选择。在此基础之上,OEM 厂商能够推出不同价位的多种外形(form factor)设备,全面满足消费者和企业用户的不同需求,为市场提供多样化的选择。

Broadwell :基于14纳米制程,让“二合一”更具吸引力

超极本一直是PC行业创新的主要驱动力,它激发了更纤薄时尚的设计,许多超极本还具有触控功能。同时在英特尔的推动下,二合一设备、广泛的操作系统选择和全新的用户体验,正在重新塑造个性化计算。伴随着全新二合一设备类别的出现,消费者将能够享有同时结合了PC强大功能和平板电脑出色移动性的二合一设备的好处。

制程技术和芯片制造能力,将为用户体验的升级提供强大的保障。作为一家提供3-D三栅极晶体管以及采用22纳米制程生产芯片的半导体制造商,英特尔在晶体管技术方面行业大约三年。通过即将推出的14纳米制程,即英特尔3-D三栅极晶体管的第二代制程工艺,英特尔将进一步扩大优势。

英特尔将充分发挥计算创新和芯片制造优势,推动PC的持续快速创新。预计于 2014 年推出的研发代号为“Broadwell” 的处理器平台,将率先采用英特尔14纳米制程工艺,为二合一无风扇设备、超极本和各种PC设计提供更强的性能、更长的电池续航时间以及更低的平台功耗。广大用户可以期待,明年的二合一设备、超极本和触控笔记本电脑将会具有更加令人兴奋的外形设计、全天候的续航时间、全新的感知计算使用模式。PC的自我革命,将会延续其30多年来扮演的核心计算设备的重任和使命。

Merrifield:加速LTE整合,面向2014年智能手机和平板电脑

在下一代移动技术市场,基于Silvermont微架构的“Merrifield”系统芯片和英特尔XMM 7160 LTE解决方案组成的智能手机平台将助英特尔加强4G移动芯片竞争力。

Merrifield 将发挥出多功能22 纳米Silvermont微架构的优势,相比当前一代“Clover Trail+”产品,其性能和电池续航时间分别提高50%,能通过集成的传感器中枢和更高的数据、设备与隐私保护能力,更好地支持高级成像、环境感知和个人服务等应用。

在高速4G无线数据通信领域,英特尔的全新LTE解决方案将为多模、多频4G连接提供一个极具吸引力的选项,并消除英特尔突破智能手机细分市场的关键障碍。英特尔的多模芯片——英特尔® XMM™ 7160调制解调器现已出货,这是世界上尺寸小、功耗低的多模多频解决方案之一,支持全球LTE漫游。英特尔下一代LTE产品,即正在开发之中的英特尔® XMM™ 7260调制解调器,预计将于2014年出货。后者将提供LTE-Advanced功能,如载波聚合,这对于未来先进4G网络的部署来说将是恰当其时。

Quark:从可穿戴设备到物联网,引领超移动计算细分领域

在移动设备的下一步——可穿戴设备领域,英特尔推出了“Quark”处理器系列。这些全新低功耗产品将使英特尔的触角得以延伸,进入从工业物联网到可穿戴计算设备等日益增长的细分市场。它是专为那些不仅要有更高性能,更需要将更低功耗、更小尺寸放在优先考虑的应用而设计的。

英特尔公司首席执行官科再奇(Brian Krzanich)于10月3日在罗马创客节(Maker Faire Rome)上宣布,与创客和教育界开源硬件平台公司Arduino达成合作协议。科再奇还发布了英特尔伽利略(Intel Galileo)电路板,这是基于英特尔架构全新兼容Arduino的可开发电路板系列的首款产品。

现在,英特尔正与全球包括清华大学和浙江大学在内的17所大学合作,进行基于全新英特尔伽利略电路板进行课程开发。这一教育计划的目标,是将英特尔技术所带来的力量赋予尽可能多的教育工作者和学生。英特尔计划在未来几个月内与更多的大学开展合作。英特尔将在未来18个月内向全球1000所大学捐赠5万个英特尔伽利略电路板。更多的Quark系列产品将会逐步推出,帮助合作伙伴加快开发定制、优化的解决方案,并首先针对于工业、能源和交通运输细分领域。

Quark的意义首先在于,它证明了英特尔在低功耗计算技术领域具有惊人的实力。对于可穿戴设备和智能空间的传感器而言,低功耗至关重要。因为设备要更好地理解人的需求,必须在低功耗状态下持续感知。在此领域英特尔早有技术储备,足以满足未来超移动领域和物联网的各类需求。
不仅如此,Quark还意味着软硬件结合、开放架构和开放生态。例如,Arduino的开发工具包和软件编程界面,可以让没有技术背景的艺术家、设计师和其他DIY爱好者能更容易地创建交互式对象或环境。从英特尔伽利略电路板开始,英特尔将与更多伙伴合作开发未来新产品,将英特尔架构的性能、可扩展性及无限可能性带给与日俱增的可穿戴和物联网新领域。

标签 英特尔 22纳米系统芯片 Broadwell 搜索平台 采购平台 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购

更多新闻