处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

欧美LED市场拼价格 蝴蝶效应现端倪

欧美LED市场拼价格 蝴蝶效应现端倪
来源:LEDinside 时间:2013-10-11

海外市场上,沃尔玛已经推出了GreatValue的自品牌 LED 灯泡产品线,低价格不到9美元,打破了Cree此前创下的13美元低价纪录。iphone6明年有望进击大尺寸显示屏,OLED和LED将收获新的用武之地。

CREE2013年低价政策奏效外资看好CREE的4大原因

LED大厂CREE2013年低价LED灯泡奏效,其低价政策不仅带动LED灯泡销售佳绩,连带使得CREE股价自2013年以来以飙增一倍,外资高盛证券点名看好CREE的四大因素,包括2014年美国白炽灯泡将大量退场、美国非住宅型建案的复生、北美绿建筑的需求,以及中国 LED市场 渗透率的拉升。

CREE2013年季推出取代40W的9.97美元LED灯泡,一举打响名号并打开市场,CREE低价LED灯泡策略的奏效也反映在股价表现上,根据高盛证券报告内容预估,美国地区的40瓦与60瓦白炽灯泡将从2014年1月开始淘汰,2014年后的1-2年间预计将有9亿颗的替换市场,根据美国能源局(DOE)的估计,目前仅有5000万个插座(socket)是以LED光源为基础,而LED光源虽然仍有省电灯泡与卤素灯等劲敌,LED照明需求加速拉升的预期仍相当合理。高盛证券看好CREE在技术与成本的竞争优势。

再从美国建案市场来看,根据高盛证券的数字,美国非住宅建案市场持续回温,整体非住宅建案资出金额将在2013-2015年增加5-10%,而LED照明的经济效益也使得渗透率在这个区块表现较佳。而北美地区的绿建筑2013年至2015年的复合成长率也有20-25%,同样是LED光源的一大市场。

除了美国市场之外,高盛证券也看好中国LED照明渗透率的拉升为CREE带来的正面影响,由于中国市场LED与省电灯泡价格差距缩小速度优于预期,因而整体LED需求量与渗透率拉升速度随支架快,而中国市场也是CREE第二重要的市场,加上CREE与中国照明代工厂的关系密切,预估CREE将搭上中国LED照明渗透率上升的顺风车。

欧司朗拟在北美“精兵简政”,裁员900人

刚刚从西门子分拆出来的德国照明设备制造商欧司朗本周一宣布,随着其业务逐渐从传统的路灯向LED技术转移,计划关闭位于美国和加拿大的部分照明维护设施,并裁员大约900人。此次裁员将在欧司朗的北美子公司Sylvania内部进行。

欧司朗是今年7月从西门子(SI)分拆出来的,该公司正在裁员并出售工厂,以将更多资源投入到LED技术当中去。

沃尔玛祭出LED灯泡破盘价,便宜的不到9美元

美国零售业巨擘沃尔玛(Walmart)已经推出了GreatValue的自品牌LED灯泡产品线,并将很快抵达其在美国的所有店面和Walmart.com网站,低价格不到9美元——甚至打破了Cree此前创下的13美元低价纪录。沃尔玛销售LED灯泡早已不是什么新鲜事,但这次行动却是该公司激进的一次,当然,的受益者显然还是广大的消费者。

Walmart旗下自有品牌GreatValue此次推出26款LED系列产品打破CREE的价格带,包括不可调光、取代60瓦的LED灯泡(A19),售价订在8.88美元,比CREE取代60瓦、售价约13美元的LED产品更加亲民,其中,取代60瓦可调光LED灯泡售价9.88美元,而其不可调光、取代65瓦的室内投射灯,售价则为14.88美元,同样规格可调光的品项售价则为15.88美元。

虽然传统的白炽灯泡可能还不到1美元,但是沃尔玛对LED产品的残酷定价策略,意味着选择环保产品将比以前更加能负担得起。

“屏”踪“果”影,iphone6明年有望进击大尺寸显示屏

近,据韩国ETnews的报道,在未来的一年内,所有苹果设备的屏幕将会发生很大的改观,据传苹果将会大幅改善iPhone、iPad和MacBook的显示屏,不仅会增大屏幕尺寸,还会生产出柔性屏幕。来看一下这些改变的简单描述:

MacBook将使用更节能的LED显示器

此外,报告称苹果将继续使用来自JapanDisplay的显示屏,而且会更依靠LG和三星屏幕。

当然,这些改变有些很靠谱,有些就不是了。很多传言称苹果将在2014年发布屏幕尺寸更大的iPhone,不过屏幕尺寸具体是多少还不得而知。有报告称苹果正在测试4.7寸和6寸显示屏,还有分析师指出大屏iPhone的屏幕尺寸在4.5-5寸之间。

更大屏幕的iPad传言也说得通,苹果想要通过改变屏幕尺寸吸引更多顾客。有很多报告称更大屏幕的iPad将使用12-13寸的屏幕。这种超大屏的iPad对于学校、公司等地方来说非常何时,也可能对笔记本市场造成影响。不过苹果似乎不会通过显示屏尺寸区分入门级或高配。iPad终可能将有7.9寸、9.7寸和12.9寸三种选择,就像苹果笔记本有不同尺寸屏幕一样。

一直以来,都有传言称iPadmini将采用高分辨率视网膜显示屏。iPadmini2的屏幕分辨率将达到2048*1536,与第三代和第四代全尺寸iPad相同。近的报告称供应将非常吃紧,也许我们今年无法见到配备Retina屏的iPadmini2了。

对于 OLED显示屏 ,很多专利都显示苹果正在积极研发这种技术。近有分析指出iPhoneRetina显示屏与能耗很低的OLED显示屏同样出色。这对于苹果正在研发的iWatch智能腕表非常有用。另一方面,苹果CEOTimCook称olED还无法实现苹果目前显示屏选择的种种优势。

苹果的笔记本越来越薄,性能越来越强。所以苹果选择使用能耗更低的屏幕很有意义。MacBookPro上配备的Retina显示屏的缺点就是太耗电,这也是MacBookAir无法使用Retina显示屏的主要原因。对于屏幕供应商,苹果似乎不会增加对三星的依赖。不管怎样,2014年我们将能看到更多苹果产品的改变,不仅仅是显示屏方面。

一直以来,都有传言称iPadmini将采用高分辨率视网膜显示屏。iPadmini2的屏幕分辨率将达到2048*1536,与第三代和第四代全尺寸iPad相同。近的报告称供应将非常吃紧,也许我们今年无法见到配备Retina屏的iPadmini2了。

对于OLED显示屏,很多专利都显示苹果正在积极研发这种技术。近有分析指出iPhoneRetina显示屏与能耗很低的OLED显示屏同样出色。这对于苹果正在研发的iWatch智能腕表非常有用。另一方面,苹果CEOTimCook称olED还无法实现苹果目前显示屏选择的种种优势。

苹果的笔记本越来越薄,性能越来越强。所以苹果选择使用能耗更低的屏幕很有意义。MacBookPro上配备的Retina显示屏的缺点就是太耗电,这也是MacBookAir无法使用Retina显示屏的主要原因。对于屏幕供应商,苹果似乎不会增加对三星的依赖。不管怎样,2014年我们将能看到更多苹果产品的改变,不仅仅是显示屏方面。

目前的的4英寸的iPhone屏幕早被网友吐槽过时了,如果以后能用上更大的iPhone屏幕将是一件全民欢喜的事。这个事实很可能会在明年发布的iPhone6上得到印证。