• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

ST机顶盒芯片获Cyfrowy Polsat采用

来源:EEWORLD
时间:2013-10-10

分享至:

半导体供应商、全球主要的数字电视和家庭网关系统芯片(SoCs)供应商意法半导体( ST Microelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)为波兰大、欧洲第四大卫星直播电视(DTH,direct-to-home)服务商Cyfrowy Polsat提供STiH237卫星 机顶盒 系统芯片。STiH237是Cyfrowy Polsat的新款交互式机顶盒的核心组件,支持该公司扩大创新服务组合并提高市场份额。

Cyfrowy Polsat的新款机顶盒利用STiH237的集成特性,大幅降低机顶盒的成本和机身尺寸。意法半导体芯片组的增强性能为终端用户提供更顺畅的使用体验,支持Cyfrowy Polsat新推出的先进服务,例如在线娱乐。STiH237的功耗很低,0.5W待机模式可满足节能环保设计的要求,集成基于条件接收技术的内置安全技术认证(NAGRA-On-Chip Security)和NAGRA CLK智能卡,支持先进的安全功能。

意法半导体副总裁兼南欧、东欧和新兴市场业务部总经理Alessandro Messi表示:“欧洲付费电视巨头Cyfrowy Polsat采用STiH237的产品设计取得成功,我们感到非常高兴。我们的新一代产品正推动卫视直播向一户多机方向发展,为终端用户提供更好的视听体验,为运营商部署创新增值服务创造更多机会。”

Cyfrowy Polsat首席技术官Dariusz Działkowski表示:“我们很高兴成为世界上首家将意法半导体的系统芯片设计到新一代机顶盒的运营商,这将确保我们在市场上的地位。意法半导体是可靠的技术合作伙伴,为我们研制性价比的平台提供必要的技术支持,让我们能够为用户提供创新的服务和价值。”

作为意法半导体机顶盒系统芯片的系列产品,STiH237可让设备厂商设计价格非常经济的新一代机顶盒产品,吸引新的用户,通过在一台中央家庭网关上连接多台低成本的机顶盒终端,帮助运营商增加每户电视机数量。高集成度让设计人员能够限度降低电子材料成本(eBOM),简化印刷电路板设计,使用性价比更高的DDR3存储器。全系列产品软件兼容上一代解码器芯片(如STi7111),有助于降低开发成本并缩短产品上市时间。

通过共用一个引脚,全系产品STiH207、STiH237、STiH239、STiH273和 STiH223让运营商能够创建一个多市场通用硬件平台,例如,地面电视、有线电视或卫星电视,以经济的成本提供差异化的产品,例如PVR(个人录像机)机顶盒。产品性能于同类产品,处理能力比竞争方案高至少30%,片上二级高速缓存可增强交互服务的支持,STiH2xx系列产品让运营商能够在未来灵活地提供更先进的新型服务。

标签 ST 机顶盒 机顶盒芯片 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台

更多新闻