• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

英特尔手机芯片:成了?还是败了?

来源:雷锋网
时间:2013-10-09

分享至:

Intel 自加入 手机芯片 市场时,推出的是X86架构的 处理器 ,这也是为了应对自己在移动芯片市场的空白,加之PC市场的销量已经下滑,为此才开始向手机市场发力。但是因为X86对于现今智能手机的特殊性,那么究竟成功了没有?

Intel芯片的手机有多少?

去年比较出名的就是联想的K800和MOTO的XT890,都是Intel芯片的代表性手机,两者都有很多评测,这里就不再做介绍。而今年联想发布了K800的升级版K900,中兴、华硕等也加入了Intel手机芯片的阵列,誓必要在这个智能手机同质化的今天,打出一片天下。那么可以看出目前选择Intel手机芯片的厂商并不是很多,而且像HTC、索尼、三星这样的手机大厂,都没有选择使用其芯片。

性能怎么样?

笔者看过一下MOTO XT890的国行发布会,发布会上的视频直接用单核XT890挑战三星的i9300两者在开机速度、游戏载入速度等评比之下,却各有各快速的一面,也就是说二者差距并不是很大,何况i9300是一台四核手机,为什么会有这样的差距?因为XT890用的是Intel Atom Z2460的处理器,CPU频率为2Ghz,并且使用了超线程技术,单核的就像是双核的一样,换句话说,Z2460虽然是单核,但实际使用时却是双核,所以这样一来,和i9300的对比,差距并不是很大。

虽然Intel的CPU拥有超线程技术,但是其目前使用的手机操作系统只有Android,但是Android自出现以来,都是运用在ARM架构的CPU上,而且几乎所有Android软件都是使用ARM的指令集,那么如果想用X86的CPU来运行ARM指令集的软件,就需要在系统内进行转换,而这一转换无形之中又给CPU带来很多负担,所以性能也就折扣了一部分。但是如果是使用专门针对X86 CPU所开发的软件,那么无论是开启速度还是运行速度,都要比ARM的快,当然这建立在配置相当的手机之下,这里对比的是i9300和XT890。

当然,和性能挂钩的还有功耗,凭借自己使用的这么长时间来看,和其他同阶段的手机对比来看,一天一充是不可避免的,但这对于X86来说,已经是一件不错的事情了,毕竟对于以前的X86来说,这样的变化已经是很不错的了。

软件怎么样?

有了高性能的硬件,那么把高性能传递给用户的就只能交给软件,而上面也说到Android几乎所有软件都不是专门为X86架构CPU开发的,所以为了达到好的性能,只能使用专门为X86开发的软件,而这样的软件除了系统自身所带的,第三方开发的是可以数清楚有多少的。虽然ARM的软件也能运行,但不是所有都能使用,或多或少的部分软件也不能运行,或者运行后在某一环节突然闪退,虽然说现在Android的软件数量并不少,但是拼用户体验的现在,用户们可不想发生这样的问题。

综合看来。

总的来说,Intel的芯片在PC领域称霸了这么长时间,但是到了手机领域,所面临的也有很多问题,不免让笔者觉得,现在的Intel手机芯片就像是2011年时的Android手机,各家拼的是性能,却忘乎了软件技术和用户体验,虽然Intel是一家硬件商,但现在的主流却是软硬结合才能赢天下,苹果开了一个好头,大家也知道软硬结合是目前好的办法,但是跟上脚步的却没有几家。也像现在的黑莓和Sailfish一样,让自己去兼容别人的软件,这样越是兼容别人,虽然解了目前的燃眉之急,但长远来看,如果总是兼容别人,那么就永远没有所来兼容自己的。

所以目前的Intel手机芯片,虽然有部分手机厂商加盟了,并推出了各档次机型,以及平板电脑,但是以选择Intel芯片为目的的消费者并不多,要是让普通消费者听到部分软件不可以用的情况,那么更没人买了。

而我个人觉得,Intel不要去ARM的系统里插一脚了,而应该去新生系统里开始发展,比如Sailfish、Tizen、Ubuntu Touch等这样新生的移动操作系统去发展,因为其也没有产品上市,并且软件几乎为零,而如果现在就让这些系统的手机使用Intel X86的CPU,那么所有软件都将是为其架构所开发的,就不会发生在Android平台上的问题。毕竟这些新操作系统和Intel的CPU都是新加入目前智能手机战局中的,那么与其使用别人的,那么不如加入新生势力,毕竟智能手机风水轮流转,苹果和三星也不可能永远都是手机的霸主.

后,Intel不能算是成功,也不能算是失败,但是如果依旧是如此的把成败放在Android上的话,并不加以改变,那么就是走向失败的道路上。而如果拥有自己的一套软硬体系的话,那么就是跨入成功的门槛了。

标签 Intel 手机芯片 处理器 电子工程师 Mouser代购 Mouser采购 电子研发 Digikey采购

更多新闻