• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

ADI和Xilinx联手JESD204B互操作性

来源:EEWORLD
时间:2013-10-09

分享至:

能够促进通信设备中广泛采用完全可编程器件和 ADI 数据转换器的里程碑

中国 北京2013年9月24日——Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI)和 Xilinx , Inc. (NASDAQ:XLNX)日前宣布,Kintex®-7 FPGA中的Xilinx JESD 204 LogiCORE™ IP和ADI AD9250模数高速数据转换器之间的JESD204B实现互操作。实现逻辑和数据转换器器件之间的JESD204B互操作性,是促进该新技术广泛运用的一个重大里程碑。

转向基于高速收发器的JESD204B标准,非常有利于提高通信设备的系统性能。JESD204B为制造商提供诸多优势,包括更高级别的系统集成、确定性延迟能力、更加简单的多通道同步、体积更小且成本更低的器件封装、更低的PCB复杂性和成本、优化系统模块化。

Xilinx通信业务部门高级产品经理Harpinder Matharu表示:“通过实现ESD204B互操作性,Xilinx和ADI展示了两家公司在这一重要新标准领域的地位。Xilinx和ADI携手合作,让制造商能够充分利用JESD204B来缩短开发时间,减少系统测试工作量,程度减少开发问题,从而加快他们的新产品上市。”

“对于全球的模拟和数字设计人员而言,Xilinx FPGA和ADI数据转换器之间的互操作性测试是一个具有重大意义的里程碑,它将增强业界对这种新兴高速转换器接口的信心。结果证实,现成的ADI JESD204B数据转换器和Xilinx FPGA可以无缝协同工作,”ADI公司全球联盟主管Dave Babicz表示,“ADI的产品组合包括时钟、放大器和其他元件,以及成功实施基于JESD204B的数据转换器与FPGA互连设计所需的工具和软件。ADI和Xilinx联手提供了经过验证的完整解决方案。”

新的JESD204B规范由JEDEC标准组织制定,可以消除逻辑器件和多种数据转换器器件之间的连接限制,这些器件用于多模无线电、宽带回程调制解调器、超声监控器和其他高性能设备。JESD204B可以消除连接瓶颈和复杂性,并且改进系统性能,同时降低成本。

此次实验室联合互操作性测试通过在Xilinx Kintex-7 XC7K325T FPGA和ADI AD9250器件之间进行一系列全面测试,成功地验证了JESD204B subclass 0和subclass 1(确定性延迟)功能。

Xilinx JESD204 LogiCORE IP是业界首个JESD204B IP软核,支持1、2、3、4、5、6、7或8个通道上 1 Gb/s至12.5 Gb/s的连续线路速率,在Zynq®-7000、Kintex-7和Virtex®-7 28nm器件中使用GTX或GTH收发器,在28nm Artix®-7 FPGA系列中使用GTP收发器。Xilinx JESD204B IP可以配置为发射器或接收器,支持发射器和接收器链路之间的收发器共用。

标签 ADI Xilinx JDEC JESD 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索

更多新闻