处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

comscore:苹果在美国智能手机市场的份额已经上升至40.7%

comscore:苹果在美国智能手机市场的份额已经上升至40.7%
来源:MacX 时间:2013-10-08
来自comScore的数据显示,截止至8月底 苹果 在 美国智能手机 市场的份额已经上升至40.7%。今年5月,苹果的份额只有39.2%。这意味着在 iPhone 5s和5c发布前,苹果的份额就开始稳步上涨。当然,新款iPhone发布前,第三方零售商推出的各种打折促销也是造成苹果份额提升的主要原因。相信在 iPhone 5s和5c的帮助下,下次数据统计苹果的份额会继续提升。





三星获得以24.3%的份额获得第二名的位置,比上季度的23%增加了1.3%。HTC和摩托罗拉分别损失了1.3%和0.9%市场份额,LG仍然保持第五名位置。与此同时,iOS在美国智能手机平台市场份额中增加了1.5%,份额从39.2%提升至40.7%。

虽然苹果黑莓、微软和塞班智能手机平台,Android仍然以51.6%的份额称霸智能手机市场。今年苹果发布了两款iPhone,所以未来苹果产品对智能手机平台市场的影响将非常值得期待。