• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

英特尔与Arduino合作以激发创客和学生的学习和发明创造

来源:EEWORLD
时间:2013-10-08

分享至:

2013年10月8日,北京—— 英特尔 公司首席执行官科再奇(Brian Krzanich)于10月3日在罗马创客节(Maker Faire Rome)上宣布,与创客和教育界开源硬件平台公司 Arduino 达成合作协议。科再奇还发布了英特尔®伽利略(Intel® Galileo) 电路板 ,这是基于英特尔架构全新兼容Arduino的可开发电路板系列的首款产品。

Arduino的开发工具包和软件编程界面,让没有技术背景的艺术家、设计师和其他DIY爱好者能更容易地创建交互式对象或环境。从伽利略电路板开始,英特尔将与Arduino社区密切合作开发未来新产品,将英特尔架构的性能、可扩展性及无限可能性带给与日俱增的创客人群。

除此之外,科再奇还宣布:英特尔将在未来18个月内向全球1,000所大学捐赠5万个英特尔®伽利略电路板。

科再奇表示:“通过在教育领域的持续努力,我们了解动手学习能够激发学生对于科学、技术、工程和数学方面的兴趣。我自己多年来也是一名创客,技术以及它所创造出的激动人心的可能性让我兴奋不已。我们期待与Arduino富有成果的合作,为这个社区提供无与伦比的英特尔产品,不断突破我们的想象空间。”

现在,英特尔正与六大洲的17所大学合作,基于全新英特尔伽利略电路板进行课程开发。这一教育计划的目标,是将英特尔技术所带来的力量赋予尽可能多的教育工作者和学生。英特尔计划在未来几个月内与更多的大学开展合作。

Arduino社区的创始人Massimo Banzi表示:“我们非常高兴与英特尔合作,并首次将英特尔技术的卓越性能引入到我们的可开发电路板中。我热切期待着这一合作,坚信通过我们的共同努力,将推出一系列优秀的开发工具,助力孵化出异常激动人心的创新成果。”

Sapienza创新中心总监Stephen Trueman表示:“英特尔与罗马Sapienza大学签署了合作协议,由此英特尔可接触到欧洲高等学府的卓越研究能力,同时我们通过与技术行业领袖并肩工作,也能提升专门的知识转移的结构方面的能力。”

英特尔®伽利略开发电路板:你将用它创造什么?

英特尔伽利略电路板是基于英特尔架构、兼容Arduino的可开发电路板系列的首款产品。该平台对于新设计师和那些希望将设计提升到更高水平的设计者,是非常简单易用的。

英特尔®伽利略同时具有英特尔技术的卓越性能,以及Arduino软件开发环境的易用性。这一可开发电路板运行支持Arduino软件库的开源Linux操作系统,带来可扩展性,可重复使用现有软件库资源(名为“sketches”)。英特尔伽利略电路板可以采用Mac OS、微软Windows和Linux主机操作系统编程。该电路板也可被设计成为与Arduino生态系统兼容的软硬件产品。

英特尔伽利略电路板采用了英特尔® Quark系统芯片X1000,这是英特尔® Quark低功耗、小规格内核产品系列的首款。英特尔®Quark技术扩展了英特尔架构的应用范畴,进入到从物联网到可穿戴计算的未来高速发展领域。

Quark系统芯片X1000在爱尔兰设计,是32位、单核、单线程、与奔腾®指令集架构(ISA)兼容的中央处理器(CPU),运行速度可高达400MHz。
为了超越Arduino生态系统,扩展其原生应用及能力,英特尔伽利略电路板以标准化的方式,支持多种计算行业标准I/O接口,包括ACPI、PCI Express*、10/100Mb以太网、SD、USB 2.0设备以及EHCI/OHCI USB主机端口、高速UART、RS-232串行端口、可编程8MB NOR闪存,以及可方便调试的JTAG端口。

英特尔伽利略基于通用开源工具链支持,将Arduino集成开发环境(IDE)的许多优势,与完整的、未经修改的Linux软件栈的广泛软件开发工具和先进能力相结合,汇集在一个平台之上。

总的来说,英特尔伽利略可开发电路板为快速开发简单交互式设计原型提供了一个卓越的工具,这些设计包括能响应社交媒体、或者能处理更复杂项目(从家用电器自动化,到用智能手机控制的真人大小机器人)的LED光显示等。
英特尔®伽利略电路板将在11月底上市。更多相关信息,可访问//maker.intel.com 和 www.intel.com/support/go/galileo。

标签 英特尔 Arduino 电路板 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网

更多新闻