处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

解析LED封装支架市场的现状与未来

解析LED封装支架市场的现状与未来
来源:LED制造 时间:2013-09-30

在 LED照明 市场,由于高亮度、高光效、低成本的灯具是未来市场需求的主力产品,间接促使封装企业越来越多地选择热电分离、超薄、发光角度大的封装支架。在背光市场,受益LED液晶电视市场的快速增长,小尺寸背光支架销量快速增长;在 LED显示屏 市场,高清显示屏是未来市场发展趋势,LED支架尺寸呈现出小型化特征,使得小尺寸的支架越来越受到封装、应用企业的青睐。

LED封装 支架市场竞争格局

中国现有的LED市场需求量为约940亿只,且每年还在增长。从整体产业来看,我国目前70%的产能集中于下游的应用环节,缺乏核心的技术和专利。表面贴装式LED精密支架产业为LED封装产业配套,属于产业链的中游,具有较高的技术含量,目前主要由日本和台湾企业所垄断,国内led封装企业需要大量从海外进口,无法形成本地化配套和体现成本优势,对我国led产业形成制约。

中功率LED需求发烫EMC支架引“热潮”

随着LED照明应用的成熟,中功率LED需求发烫,LED封装厂近年来积极导入适用于中高功率的EMC(热固性环氧树酯)支架,但也有业者指出,EMC支架制程与过去PPA(热塑性塑胶)差异较大,从设备建置的角度来看,业者朝PCT(聚对苯二甲酸己二甲醇酯)的意愿较高,据悉,采用PCT支架的LED目前已over-drive至1.5W,并正朝向2W前进。

EMC支架无疑是2013年封装产业的一大焦点,EMC支架由过去用于1-2WLED快速发展至2-3WLED,加上价格加速下滑,同步威胁过去用于小功率的PPA支架以及大功率的陶瓷基板市场。不过,支架业者认为,EMC支架的制程与半导体较相近,对于以半导体为基础的厂商较有利,相较之下,过去专精于LED市场的支架厂与封装厂则需要增加设备的采购与制程的改变,面临较大的资本支出压力。

从代的PPA到第二代的陶瓷基板,一直到现在第三代的EMC材料。LED封装经历了多次的技术升级和产品换代。近期,正脉光电向业界推出了EMC应用封装支架的ZM-3535新品,瞬间引爆LED照明行业热潮,一举打响了国内LED封装革命,并再次成为行业关注焦点。

创新技术应用树行业里程碑

2012年,多家国内LED封装上市公司公布的财报数据显示,行业开始步入低毛利时代,增量不增利成为当前封装行业普遍面临的问题。而白光封装器件每年平均价格下降幅度更是超过30%,这促使封装企业不得不作出思考,封装是否已经到了一个迫切求变的新阶段?众所周知,新材料、新工艺的研发和导入,是促使封装企业做出改变的关键所在。

在此背景下,一种全新的封装形式开始进入人们的视野——即EMC支架。EMC(EpoxyMoldingCompound)是采用新的Epoxy材料和蚀刻技术在Molding设备的封装下的一种高度集成化的框架形式。正脉光电这次适时推出了的ZM-3535新品,无疑是顺应并引导着封装应用的潮流趋势,让应用EMC产品支架大放异彩的同时,也为行业注入了新的血液和活力,预期将对封装行业未来的发展探索产生里程碑式的影响。

在这个飞速发展变化的行业里,企业无时无刻都在被一股股横向、纵向的强大力量所牵引。正脉光电选择顺势而为,毅然推出了具有高耐热、抗UV、高度集成、通高电流、体积小等特点的EMC支架。在LED要求高度集成、降低光的成本、高可靠性的前提下,它有着陶瓷和PPA无法比拟的优势。

采用环氧树脂的EMC封装,不但可实现大规模生产,降低生产成本,设计灵活,尺寸可设计,更小、易切割。还可以在很小的体积上驱动很高的瓦数,将原有产品性能提升一倍以上,从而压低成本。

此外,由于EMC支架的力学、粘结和耐腐蚀性能优异,固化收缩率和热膨胀系数小、尺寸稳定性好。工艺性好和综合性能佳的特点,注定了它必将在LED封装领域大放异彩。

EMC支架引发行业热潮

据了解,内地照明厂商今年积极转战LED光源,一期“中国LED照明”报告指出,2013年中国LED照明市场规模将会达到人民币324亿元,年成长达36%,特别是居家照明市场已经一跃来到仅次于商用照明的应用市场,2013年的成长幅度将有96%,而户外照明年成长率也将达到46%,为抢市场商机,高性价比的价格竞争,无形中带动EMC制程成为照明主流。

EMC支架产品带动具备供应力的正脉光电迎来销售旺季,也让其站在更高位置,在封装市场与科锐、爱迪生、瑞丰、亿光等实力企业一较高下,成破局之势。

目前,内地照明厂商积极转入LED照明,为求减少LED单颗使用量,以降低出货之后的维修成本,而转向采用高功率LED、高亮度LED。但是,使用1瓦以上散热佳的LED几乎是美国LED大厂科锐的天下,其价格对内地照明厂而言仍嫌偏高。

因此,正脉光电寻找替代材料的过程中,EMC作为封装支架的概念技术成了高性价比的不二选择,这将有效降低单一照明成品的成本达2-5成,同时带动了这波EMC在下半年可望一跃成为正脉光电的主流技术。正脉光电LED封装积极参与EMC方案,自本季积极导入制程,已成为下半年成长的动能。

新材料的开发一直深受封装企业的关注,高亮度LED的发展趋势,得益于封装材料的每一代变迁。正脉光电相关负责人表示,如今产业技术升级和已经成为中国LED照明行业发展的主线,正脉光电在提升产品创新升级的同时,也加快中国的照明品牌走向世界步伐。

LED封装支架市场前景与思考

针对led应用市场的需求量增长,相应的led封装市场增速也随之加快,尤其是smd和大功率led封装增长更为迅速,也逐渐成为led封装市场的主流趋势。

但是从整体上来看,虽然我国LED产业发展企业众多,但行业中大企业不多,小企业成群并且技术实力参差不齐现象,从企业份额来看,排名前五的本土企业仅占总体产值的10%左右,企业实力分散,产业集中度不高是中国LED封装产业竞争格局的重要写照。虽然国内出现了部分优势的生产LED封装支架企业,但是半导体照明节能产业是国家重点扶持的战略性增长产业,还需国家着力支持其国产化。