处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

爱特梅尔推出用于汽车密匙应用的低功耗安全应答器

爱特梅尔推出用于汽车密匙应用的低功耗安全应答器
来源:华强电子网 时间:2012-04-27

4月26日,微控制器及触摸技术解决方案的领导厂商爱特梅尔公司(Atmel® Corporation) 宣布提供基于爱特梅尔AVR®微控制器(MCU)的新型超低功耗安全微模块(micromodule)应答器产品。用于汽车遥控无匙门禁系统的ATA5580应答器包含开放式防盗器(immobilizer)协议堆栈,内置有高性能AES-128硬件加密单元、一个用于电源和双向通信的低频(LF)防盗器接口,以及一根低频天线。

ATA5580单独式防盗器应答器可通过包覆成型工艺集成到简单的机械钥匙中,以提供齐全的遥控无匙门禁密匙功能。为此,ATA5580防盗器应答器和ATA5795遥控无匙门禁AVR微控制器具有相同的LF、协议与AES实施方案,允许在单一系统中无缝部署这两种类型钥匙。 

ATA5580应答器以触点阵列(LGA)类型封装为基础,无需使用引线框架结构,提供了业界的静电放电保护(ESD),这对于严苛的环境,如包覆成型工艺来说尤为重要。  

ATA5580应答器具有超低功耗设计和高调制指数,在运行完整的AES认证时提供范围为1%的典型耦合因数。由于典型AES防盗器应答器具有更高的耦合因数要求,因而ATA5580具备独特的条件,可让汽车制造商从过时的加密系统转向AES加密方案,并且无需重新设计锁芯机械,免除昂贵的成本。 

AVR微控制器嵌入8kB闪存和2kB EEPROM存储器,存储有在制造期间编程的爱特梅尔开放式防盗器软件栈。该协议堆栈采用开源授权许可发布,实现真正的同等评议(peer-reviewing)过程和安全审查。  

现在市面上所有的传统竞争产品都采用均一的通用模式,相比之下,ATA5580应答器协议能够通过EEPROM进行大量配置,可让设计人员针对耦合因数/位安全性轻易优化如认证时间等系统参数,限度地提高特定环境的通信连接稳健性。  

爱特梅尔公司汽车门禁产品营销经理Jedidi Kamouaa博士表示:“防盗器系统是汽车门禁系统的关键部分,它们完全不允许出现故障。ATA5580应答器提供了别具吸引力的高安全性AES加密和采用非安全防盗器算法的基础应答器状态机通常具有的耦合因数要求组合。这款器件证明AES并不意味着高功耗。”