• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

ARM 自称: 我们 Intel 两个世代

来源:vr-zone
时间:2013-09-29

分享至:

ARM 近日在台湾召开媒体会议,对自己做了一番炫耀,宣称自己 Intel 两个世代。

ARM处理器部门营销与策略副总裁Noel Hurley首先称,该公司有多样化、灵活的产品线,合作伙伴可以任意组合,满足市场需求,并且提供开放接口,可与其他公司的产品、技术结合起来。

Intel Bay Trail新平台特别强调节能特性,比如动态调整电压,ARM则说自己早在2002-2003年就提出了DVFS(动态电压频率调整),而开关空闲核心也是在效仿ARM 2005年的核心栅极技术。Intel所谓的功能都是在走ARM的老路而已。

big.LITTLE这种大小核心结合的方式是Intel不具备的,而且在未来的Cortex-A50系列上还会增加“Advanced Retention”,可以控制各个模块的开关。

ARM还拿了美国 安卓 市场上流行的25个应用,对于基于ARM Cortex-A7架构的TCL idol X,以及基于Intel Atom处理器的联想K900。后者有9个无法运行,所以终只展示了16个。

结果可想而知,Intel被完爆出局:A7只要消耗40%的电力就能达到对手的性能水平。

GPU移动图形领域,ARM Mali的风头显然不如Imagination PowerVR,但还是列出了很多好看的数字:占据20%以上的 Android 智能手机、50%以上的安卓平板机、70%以上的智能电视、接近33%的安卓移动设备;2012年授权数量增长30%,今年迄今的出货量已经超过去年全年(1.52亿颗);Mali-T400是流行的型号。(转自:IT之家)

标签 ARM Intel 安卓 Element14代购 Future采购 Future代购 国外代购 国外采购

更多新闻