处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

ARM强调开放市场 建立完整生态体系

ARM强调开放市场 建立完整生态体系
来源:经济日报 时间:2013-09-29
针对近期发展动态,特别是针对目前big.LITTLE架构、新款Mali发展等, ARM 透过小型说明活动分享。其中,针对目前核心数量、省电效能、64位元发展与GPU技术授权等议题,ARM方面也简单做了说明与回应。此外,ARM也针对多核策略、64位元与进军PC市场等看法做了分享。


与竞争对手发展不同 ARM以开放心态看待市场发展

ARM处理器部门市场营销策略副总裁Noel Hurley在今日活动中说明,目前ARM发展主要是以开放态度看待整的市场经济生态体系,本身同时针对CPU (处理器)与GPU两个主要产品进行研发与授权,不同于竞争对手如Intel着重于处理器规格、制程等,ARM的着眼点在于让合作伙伴能提供更多元、对应不同需求的解决方案。

Noel Hurley具体说明,Intel的作法是以提供既定方案让合作伙伴使用,因此在选择性相对较少。而ARM方面的作法主要授权由合作伙伴制作不同处理器解决方案,让整体市场可以有更多元的应用产品,甚至针对GPU授权应用等,ARM方面也是把持开放态度看待,因此即便是Nvidia提出Mobile Kepler的应用授权,其实也是看好有更多竞争对手加入相同市场的发展。

而近年来Intel针对行动装置领域的发展,甚至提出耗电表现超越ARM产品的说法,Noel Hurley认为Intel强调以缩小制程、FinFET等技术实现省电目标,但其实ARM在更早之前便已经导入此类技术,现阶段更透过big.LITTLE等技术提供省电、效能兼具的使用需求,在整体技术上也Intel约两个世代。

就使用效能与省电表现,Noel Hurley也实际透过数据说明,以采用Cortex-A7四核心架构处理器的TCL Idol X手机,与采用Intel Clover Trail平台处理器的联想K900高阶手机进行比较,可以发现在多数情况下,ARM所提供解决方案其实有明显省电与效能表现。而基于目前x86硬件与Android平台兼容问题,Intel处理器同时也有无法执行部分App的情况。



维持技术、市场、创新循环发展

以目前ARM主要发展,除本身提供处理器、GPU解决方案,并且以SoC设计为发展目标,让合作伙伴可以配合旗下Cortex系列、Mali系列设计制作针对行动装置、即时运算设备、物连网设备、车用载具,乃至于穿戴装置等应用。

站在供应链顶端部分,ARM也开放技术授权给予Qualcomm、Nvidia、联发科等合作伙伴研发各自持有处理器应用技术,并且配合加入HSA (异构设计)联盟,提供合作伙伴可针对需求自行整合不同处理器、GPU连结设计,同时也开放其AMBA核心存储器共享架构技术规格,让竞争对手也能直接取用,进而让整个经济生态体系持续扩大。

ARM认为,唯有透过技术提供才能将市场扩大,而在市场持续扩大之下才能连结创新可能性,并且透过创新产生不同技术应用带来生态体系循环发展。

而针对多核策略、64位元与进军PC市场等看法,我们在后续也向ARM做了提问,可参考这边。