• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

高通颜辰巍:四核芯片一定时间内仍是手机主流

来源:新浪科技
时间:2013-09-27

分享至:
2013通信展今天进入第二天, 高通 (68.75, 0.24, 0.35%)无线半导体有限公司产品市场部副总裁颜辰巍做客新浪(82.5, 3.10, 3.90%)“总裁在线”访谈时表示,在主流的中高端产品中,四核在一定时间内仍然是很好的解决方案,还将是主流。

以下为访谈实录:

新浪科技康钊:各位网友大家好,2013年中国国际通信展今天进入第二天的会程。我们新浪科技在展会现场邀请一些重要嘉宾做客我们总裁在线访谈节目,现在我们有幸邀请到一位重要嘉宾这就是高通中国公司副总裁颜辰巍先生,先请颜总跟网友问个好。

颜辰巍:各位网友好,我叫颜辰巍,是高通在中国负责产品市场部的负责人。

新浪科技:高通公司是全球著名的,我们现在定义为芯片企业,在以前的2G、现在的3G,以及未来的4G市场,都是具有相当大的市场份额,今天很高兴请到高通公司中国区副总裁颜总,先请颜总介绍一下高通重要的芯片产品骁龙处理器在中国市场表现?

颜辰巍:骁龙处理器在中国市场表现包括在全世界的市场表现,今年都非常强劲,各位网友对手机行业应该也都比较熟悉或者至少有不少了解。从近的一些发布会大家也可以看到,骁龙的600、800系列的处理器,在国际品牌厂商还有中国的品牌厂商上,用得非常多。我们现在已经有100家厂家,一千款产品,用的骁龙处理器产品,手机产品已经上市。所以这些数字还有近大家可以看到的明星产品的发布会,都可以证明骁龙的处理器在智能机行业是有非常抢眼的表现。

新浪科技:作为全球著名的芯片企业,高通公司动向令业界非常关注的,我们请颜总介绍一下高通在中国今年市场的动态?

颜辰巍:高通今年在中国,我们主要是几个方面,一个方向是高通从今年开始,真正地能够做到我们的产品服务于中国三大运营商,骁龙的处理器产品,目前来讲,上市的产品来看,不光是能够服务于中国电信(51.28, 0.31, 0.61%),中国联通(15.57, -0.18, -1.14%),也支持了TD—SCDMA网络,所以也有产品在中国移动市场上,3G产品上市。这对于高通公司在中国业务布局来讲,是今年一大新的亮点。

其他方面,我们在中国跟广大中国手机厂商合作,主要有两方面,一方面在普及型智能机,中国厂家当然市场占有率非常大,我们也通过高通QRD参考设计的合作方式,跟非常多的中国手机厂商在普及型智能机有合作,也有很多普及型智能机用高通的骁龙方案做到二千元机主打产品,甚至做到千元以下,799、599甚至更低。这方面跟中国厂商的合作,今年的成就非常好。另外还有一个,因为高通是一个以技术为自豪的企业,所以我们在跟中国厂商合作的时候,非常重视能够把有些厂商从纯粹的价格竞争中往上拉,提高他们的品质,提高他们自己品牌影响力,产品的质量,产品的体验等等。今年特别感受到中国厂家至少有一部分厂家已经开始意识到不能纯粹是靠价格和拼一些很容易抄袭的意见指标,而是跟高通一起能够合作,把高通骁龙芯片,特别是中高端的骁龙芯片的技术特点都发挥出来,这里举几个大家都知道的例子,比方说Find5产品,还有前两天刚发布的OPPO的N1产品,我们跟步步高合作,这些我们都是跟中国厂商在中国市场今年非常好的,他们能够把自己的产品从1000、2000元卖到接近3000甚至超过3000,跟整个产品的质量,能够带来的功能,跟国际厂商带来的产品不分上下,我们非常高兴看到能够跟中国厂商有这方面的合作。

新浪科技:我们也看到了民族品牌手机厂商,市场份额在增长,有些市场统计,中国国产品牌的手机厂商的市场份额可能已经达到了70%,我个人估计达到60%是没问题的。在这种情况下,高通也是非常重视中国厂商,现在主流厂商,都用高通芯片比较多,高通和中国厂商合作有什么样的进展,有哪些方面可以跟我们分享一下信息。

颜辰巍:跟中国厂商的合作,关键还是看我们跟厂商非常好的相互了解,我们作为一个平台提供商,重要的是看到厂商能够用我们的产品,有产品上市,量卖得很大,消费者反馈非常好。但是每个手机厂商他们侧重点都会有些不一样,比方说有些厂商主要是跟中国的运营商合作,帮助运营商一起推3G用户,接下来很快跟运营商推4G用户,有些厂商比较主打自己的品牌,走自由的渠道。这些厂商可能在手机的功能上跟我们合作,就需要寻找一些差异化的地方。所以高通作为平台提供商,我们是提供了很多产品有特点的地方。我举几个例子,比方说现在大家都在非常讲究用户体验,用户体验是很时髦的词。每个厂商对用户体验到底含义是什么,理解都不完全一样。高通作为平台提供商,我们能做的就是在用户体验上,把基础的技术工作做好,然后跟中国厂商一起,根据他们对用户的理解或者他们的消费群的用户理解,能够做出有新意的产品。那里其中几个例子,一个是高通的骁龙芯片特别重视性能和功耗的平衡,我们也是个推出异步架构的结构。重要的原因是因为手机跟笔记本电脑比,的区别就是电池的容量,由于体积的原因,电池的容量比较小,但是实际上现在手机做的,里面体现出好的CPU的速度,图象处理的能力,卫星定位等等,很多功能,手机芯片处理能力已经不比电脑芯片差。如何把功耗和处理能力做得好,这是芯片厂需要解决的问题。同时跟手机厂合作的时候,我们在硬件设计方面,跟各个手机厂也有合作,怎么样把周边的硬件设计做得更优化,使得一个手机在功耗相对比较低,对电池寿命要求又高,大家现在都流行消费者都要求手机做得薄,这些因素都是有一些互相矛盾的,这里有手机芯片厂需要做的事情,手机厂需要做的事,有大家合作需要做的事,我们在这方面把产品做得更好方面跟中国厂家的合作,目前越来越多。

新浪科技:确实是的确感受到,否则的话,国产品牌的手机厂商不可能有这么快崛起,高通芯片从性能来说,应该是世界上好的,这是大家公认的,有些方面在价格方面,也会还是贵一点,一分钱一分货,还是有所值。现在芯片的另外一个发展方向就是在增加核的数量,单核、双核、四核,甚至三星是8核,两个、四个芯片组合在一块,自己叫8核。这么多芯片厂商和手机厂商 都在鼓吹核数很多,我想问一下颜总,你怎么看待核的问题,核的数量是不是越多越好呢?

颜辰巍:首先我们需要给消费者一个基本认识,目前手机芯片的设计,其实光去讲核的概念,是很片面的。我们所谓的核,什么是核,核就是指一个CPU,但是在目前手机芯片里,如果大家去看一下手机芯片里的结构,CPU占的成分是越来越小。跟CPU同时在手机芯片里起到非常重要的功能,还有比方说图象处理,比方说通讯模块,比方说卫星导航模块,比方说Wifi、蓝牙,比方说DSP、音频、图象、流媒体的处理。因为对手机的用途是越来越多,远远不光是传统打打电话,发发短信或者是发发微信,浏览一下网页,现在还有很多其他的用途,需要很多软件公司,整个产业一起来开发的。这些用途在一个手机里,需要各种各样不同的处理器,打一个比较简单的比方,好比一个乐团,一个乐团里,不可能所有人都要弹钢琴,也不可能所有人都是拉小提琴,如果评论一个乐团好不好,没有人会说因为这个乐团它的钢琴数量多,或者小提琴数量多,所以他就好,这个比喻用在手机的处理器里非常恰当,所以我们认为真正要去衡量手机处理器做得好不好,关键还是要看他在应用上能够反映出它到底好不好。这个反映有很多业界的工具,有消费者平时自己在用的时候,他会有感受。我们觉得如果说纯粹只是讲核的数量,首先对手机的芯片定位就是片面,不公平的。我们也理解有些厂商为什么要去这么做,我们认为更多的是营销上面的宣传的方便,我们有我们自己的思路,我们是想把产品做得更好,让消费者真正能够用到好的产品。

新浪科技:也就是说您是否觉得四核在一定时间内,还是主流的中高端的芯片核数,可以这么说吗?

颜辰巍:可以这么说。因为我们看从功耗上、从CPU的性能,还有一个很关键的是软件,软件它到底在跑的时候,用了多少个核,如果用了一两个核,那可能单核的性能好坏就起了决定性的作用。我们看中高端,四核应该是已经很好的解决方案。

新浪科技:如果纵观本次通信展,大家可以看到LTE是本次通信展重要的话题,我刚才去中国移动展台,也展示了很多LTE的手机,所以想问一下高通对中国LTE市场态度和支持力度是什么样的,高通在LTE领域,有哪些优势?

颜辰巍:4G在全世界其实已经有不少运营商已经商用。高通是跟现在目前所有的LTE商用网里主要的技术提供者,这里包括我们平时提到FDD和TDD两种LTE的模式。在中国来讲,在今年的6月份就已经有LTE手机参考设计方案上市。其实高通在中国LTE的布局是非常早的,今年6月份的时间LTE牌照发的时候,运营商在做试商用,高通在LTE上走在中国产业的前面。今天的产品布局来讲,大家可能很关心一个问题,就是作为一个消费者,LTE一开始来的时候,是不是产品会不会稳定,还是普通百姓都能够享受到LTE的产品。我们至少从芯片的规划来看,从骁龙800旗舰,到600,骁龙400已经是普及型智能级产品。目前的产品都已经支持LTE。所以对于消费者来讲,在各个不同价格段很快用到LTE的产品。

新浪科技:这次中国移动在建设TD—LTE网络,还有中国电信也是正在进行 TD—LTE设备的招标,当然它的TD—LTE不是单纯的TD—LTE网络,是跟FDD—LTE融合的网络,在这种情况下,在终端方面,将会是融合的终端,由TDD—LTE和FDD—LTE融合的终端。高通对融合的终端持什么看法?这是不是高通的优势呢?

颜辰巍:我们认为确实是这样。首先我解释一下所谓的FDD和TDD,它的根本的技术是一样的,都是OFDMA技术。高通的芯片,不光是骁龙800、600、400,我们只要支持LTE芯片,高通的LTE芯片都是同时支持TDD和FDD,后做出终端产品到底是支持TDD还是FDD还是都要支持,这个完全看运营商的需求,中国运营商特别是中国移动很明确现在需要FDD和TDD同时兼容的产品,因为它考虑到有用户拿这个手机出国,需要得到4G的服务。高通骁龙的产品,数据卡也好,智能机也好,都是同时支持FDD和TDD,这是我们确实认为高通很大的优势,而且高通的芯片,TDD、FDD,到今天为止商用的产品已经是第三代LTE产品了。

新浪科技:高通在3G时代,已经是WCDMA标准的,在4G时代,高通很显然,你们已经是快了一步了。我想问个问题,QRD是针对开发能力较弱的中小企业推出的方案,QRD是不是也能够支持LTE呢?

颜辰巍:QRD在今年6、7月份的时候有款支持LTE产品的解决方案,到今年的年底之前,QRD会在新的骁龙400,智能机芯片基础上,有更好的LTE的解决方案,所以LTE也是QRD在中国的重中之重。QRD非常重要的市场,原来非常重要的任务就是能够让更多的厂商尽快地有LTE的产品上市。

新浪科技:这一步非常重要。如果是高通面对QRD市场,推出了比较大众化,容易操作,容易研发的芯片,对于推动LTE手机的普及,将会非常有帮助。我想请问后一个问题,现在消费者对于智能终端的使用需求越来越复杂,我们手机芯片如何发展,才能满足消费者需求呢?

颜辰巍:这个问题问得非常好。刚才在谈到核的数量的时候,提到过一些跟这个问题有关的讨论。这里可以再讲得具体一点,一个手机芯片,我们认为对于手机平台,芯片提供者来讲,的挑战是两点,点是各个不同的功能都需要实现情况下,如何在一个很小的芯片里,把这么多功能都实现,这需要有非常强的,有硬件的能力,其实也需要有非常强的软件能力。另外还有一个,高通在做芯片的时候,确实是以用户真正的使用场景来做基础,然后再来分析,在这些用户使用场景下,怎么样去做,使得这个性能和功耗的比例会做得更好。这里有一个很简单的例子,H.265是一个新的流媒体压缩方式,这个压缩方式,如果是在CPU里做,做起来很费力,而且功耗也会做得很大。但是如果再一个DSP里做,功耗会很小,而且运算会非常精简。所以高通在做芯片的时候,我们就不会去把DSP这块省掉,我们会把DSP功能加强,因为用户除了打电话之外,还有看电影,比方说今天新浪采访的播出。另外一个例子,导航的功能,你说手机跟笔记本电脑,的区别在什么地方?或者说我们所谓移动互联网跟传统互联网的区别是什么地方?那就是移动互联网你的终端设备是一直在你身边的,他时时可以知道你这个人在什么地方。根据这个特性,有很多的应用可以被开发出来。导航的功能,我们做过测试,高通的导航功能在找卫星,在计算你位置的时候,他需要的时间、精准度都比其他产品都要好,我们在这方面花了很多精力,把这个产品做好。

新浪科技:今天由于时间关系,我们的访谈就要结束了,我们要请颜总跟我们网友说几句话告别。

颜辰巍:大家好,非常高兴今天有这个机会,这也是我本人次跟新浪网的网友能够见面,所以我也非常珍惜这个机会,希望以后能有更多的机会跟大家交流。

新浪科技:衷心祝愿高通在中国事业越做越好,也同时预祝颜总个人的事业也更上一层楼,本次访谈到此结束,谢谢,再见!





















































标签 高通 四核芯片 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索

更多新闻