• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

TI智能数据集中器评估板提供灵活平台

来源:EEWORLD
时间:2013-09-25

分享至:

2013 年 9 月 24 日,北京讯

日前,德州仪器 ( TI ) 宣布推出配套提供 电力线通信 ( PLC ) 系统级模块以及支持软件的智能数据集中器评估板 (EVM),其可帮助 智能电网 开发人员实现高稳健自动抄表 (AMR)、高级仪表基础设施 (AMI) 以及传感器网络自动化应用。该款高集成 TMDSDC3359 EVM 具有众多性能、成本及连接选项,可提供极高的灵活性与可扩展性,能够帮助开发人员创建符合全球多种不同智能电网标准的数据集中器设计。如欲了解有关该智能数据集中器 EVM 的更多详情,敬请访问://www.ti.com.cn/tool/cn/tmdsdc3359。

TI 高度可扩展的 Sitara™ AM3359 处理器可通过高灵活外设实现扩展型有线及无线连接选项。开发人员可便捷地添加多种连接选项,包括 1 GHz 以下 (LPRF)、通用分组无线电服务 (GPRS)、ZigBee®、Wi-Fi、近场通信 (NFC) 以及多种 PLC 标准等。PLC 系统级模块 (SOMPLC-F28PLC83) 包含 TI C2000™ Piccolo™ F28PLC83 微控制器与 AFE031模拟前端 (AFE),可提供稳健的 G3、PRIME 以及 S-FSK 支持。将系统级模块和 TI PLC 软件协议栈 (PRIME、G3、IEEE P1901.2 或 PLC-Lite™) 添加至智能数据集中器 EVM,可帮助开发人员在短至 10 分钟的时间内完成支持 PLC 连接的数据集中器演示设置。

智能数据集中器 EVM 主要针对简化TI 广泛的互补式模拟、嵌入式处理以及无线连接产品组合的使用,可充分满足智能电网的需求。作为全面的 TI 系统解决方案,TMDSDC3359 EVM 包含 TI 电源管理(如TPS65910)、接口(如 SN65HVD3082 和 TRS3221)、离隔(如 ISO3082 和 ISO7131)以及逻辑产品系列 (SN74LVC1G08) 等 20 多款模拟组件。可通过这些模拟产品,帮助智能电网开发人员简化采用 TI 处理器、微控制器以及连接解决方案的设计。有关材料清单的全面组件列表,敬请访问://www.ti.com.cn/tool/cn/tmdsdc3359。

包含全面可定制预编写代码的广泛开源 Linux 软件开发套件可帮助开发人员在无需进行繁琐代码编写和调试的条件下,为数据集中器设计便捷添加功能性与特性。此外,它还包含 PLC 协议栈(PLC-Lite、PRIME、G3、IEEE-P1901.2)、网络协议以及各种应用(诸如 DLMS/COSEM)等资源,可帮助开发人员针对多种地区及全球标准定制产品。开发人员还可充分利用可定制软硬件,使智能数据集中器 EVM 便捷适应终产品需求。有了可将设计周期缩短达 9 个月的高级评估板,开发人员便可集中精力加速差异化产品的上市进程。

智能数据集中器 EVM 的特性与优势:

• 包含 TI Sitara AM3359 处理器,可为数据集中器中复杂的路由算法提供必要的性能上升空间,从而可实现与 2000 多个电表的连接;

• 采用 Sitara AM335x 处理器或Tiva™ C 系列 ARM MCU,可为开发人员提供更丰富的性能(80MHz 至 1GHz)及成本选项;

• 包含高级软硬件,不但可将开发进程锐减 9 个月,同时还可支持与 2000 多个智能电表的快速连接;

• TI 针对电能计量的 AFE031 与 C2000 MCU 联用,可提供业界的完整双芯片 PLC 解决方案,其包含针对传输、接收以及控制的所有有源电路。AFE031 是一款低成本的集成型 PLC AFE,能够在 C2000 MCU 控制下为电力线实现电容耦合或变压器耦合的连接;

• 集成型通信接口包括两个以太网 (MAC) 端口、USB 和多达 8 个 UART,可实现与智能电网上其它系统快速、便捷的连接;

• 为 MAC 和 PHY 层提供多种 PLC 协议栈,开发人员可创建支持 PLC-Lite、PRIME、G3 以及 IEEE-P1901.2 标准的各种设计;

• 具有第三方 Aricent 支持的 DLMS/COSEM 应用标准可预先确定数据集中器如何组合计量数据并将其发送回实用程序。

供货情况

TMDSDC3359 智能数据集中器 EVM 现已开始提供,可立即通过 TI eStore 及其授权分销商进行订购。

TI 智能电网解决方案

作为全球系统供货商,TI 过去 10 年间电度表 IC 出货量达数百万,可为全球智能电网提供创新、安全、经济且符合未来需求的解决方案。TI 不但通过为现成硅芯片提供计量专业技术、应用处理器、通信系统、无线连接以及模拟组件等业界丰富的智能电网产品系列,而且还提供高级软件、工具与支持,可充分满足电网基础设施、计量仪表以及家庭或楼宇自动化领域的合规型解决方案需求。如欲了解更多详情,敬请访问://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/apps/smartgrid/end_equipment.page。

标签 TI 电力线通信 PLC 智能电网 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购 安富利代购 E络盟采购

更多新闻