• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

SK海力士火灾致DRAM价格创两年来新高

来源:新浪科技
时间:2013-09-25

分享至:

北京时间9月24日晚间消息,在 SK海力士 无锡工厂本月发生火灾后, DRAM 存储芯片 的价格已大幅上涨42%,这意味着智能手机和计算机厂商正面临更高的元件成本。

根据亚洲DRAM存储芯片市场DRAMeXchange的数据,2GB DDR3 DRAM芯片的价格周一上涨至2.27美元,而9月4日SK海力士无锡工厂发生火灾时为1.60美元。SK海力士预计,受火灾影响的生产线将于下月恢复生产。

SK海力士是全球第二大存储芯片提供商,客户包括苹果(489.1, -1.54, -0.31%)公司、戴尔(13.88, 0.00, 0.00%)和索尼(21.37, 0.08, 0.38%)。该公司已经提高了韩国工厂的产量,以缓解火灾带来的影响。DRAM存储芯片价格的大幅上涨可能会影响智能手机厂商。市场研究公司IDC预计,仅中国市场的智能手机出货量明年就将达到4.5亿台,高于今年的3.6亿台。

券商Leading Investment & Securities驻首尔分析师Oh Sang Woo表示:“在SK海力士完全恢复生产之前,第四季度这类芯片的价格将继续上涨,或至少不会回落。市场此前预计,价格将于第四季度见顶。”

该分析师认为,美光可能是SK海力士此次火灾的受益者。自火灾发生以来,美光股价已上涨23%。今年到目前为止,SK海力士股价已上涨19%,高于韩国Kospi指数的0.6%。

在此次火灾发生之前,2GB DDR3 DRAM芯片的价格自2011年2月以来从未突破2.20美元。当时这一价格曾为2.30美元。

SK海力士无锡工厂的此次火灾是在设备安装时发生的,火灾持续了90分钟,导致1人受轻伤。该公司9月13日表示,将于11月完全恢复正常产量,而未受影响的生产线已于9月8日部分复产。无锡工厂占SK海力士DRAM芯片产量的一半。根据TrendForce的数据,SK海力士第二季度在全球DRAM芯片市场的份额约为30%,仅低于三星的32.7%。

标签 SK海力士 DRAM 存储芯片 IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 搜索平台

更多新闻