• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

A7芯片仍然由三星生产,M7来自NXP

来源:MacX
时间:2013-09-22

分享至:
iFixit对iPhone 5s拆解完成后,芯片分析网站Chipworks对苹果64位 A7芯片 进行了深度检测,结果发现A7芯片仍然由 三星 代工生产。近两年有关于台积电TSMC将为苹果生产A系列处理器的传言一直没有断过,不过早在今年7月有用户发现iOS 7中代码显示三星仍然是A7芯片的主要代工厂。






iFixit在拆解过程中并没有在iPhone 5s主板上发现苹果提到的M7运动协处理器,Chipworks发现M7协处理器是来自恩智浦NXP的独立处理器。M7协处理器的型号是NXP LPC18A1,LPC1800系列使用的是基于高性能Cortx-M3控制器。M7专为测量来自加速感应器、陀螺仪和指南针的运动数据。苹果使用的加速感应器和陀螺仪仍然来自STMicroelectronics,而电磁罗盘来自Asahi Kasei Mircodevices,型号为AKM AK8963。














标签 A7芯片 三星 M7 NXP E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购

更多新闻